search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクスのSTM32マイコンとAI開発ツール、ニデック社のESCに採用され、ドローン用モータの異常を検出

言語バージョン

related-content

STマイクロエレクトロニクスのSTM32マイコンとAI開発ツール、ニデック社のESCに採用され、ドローン用モータの異常を検出

  • ドローン用モータの異常をエッジデバイスで検出し、墜落防止や安全性向上に貢献
  • 「NanoEdge AI Studio」がSTM32マイコンで動作するAIの開発を加速

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、AI機能を搭載したニデック社のドローン用ESC(Electric Speed Controller)にSTの汎用32bitマイクロコントローラ「STM32H5」が採用され、モータの拡張機能の開発にAI開発ツール「NanoEdge AI Studio」を提供したことを発表しました。先日発表されたニデック社のドローン用ESCは、STM32H5マイコンに実装されたAI機能によりモータに流れる電流値の常時モニタリングを行うことで、先進的な故障検知機能を実現し、ドローンの飛行性能や安全性、利便性を高め、高い付加価値で拡大を続けるドローン・ビジネスに貢献します。

 

Arm® Cortex®-M33(最大動作周波数250MHz)を内蔵するSTM32H5マイコンは、最大2MBのデュアルバンクFlashメモリや最大640KBのSRAM、モータ制御に最適な高性能のアナログ / デジタル・ペリフェラルを豊富に搭載しています。また、あらゆるニーズに対応可能な高い拡張性を備えたセキュリティ機能も備えています。今回、ニデック社は、同製品の内蔵メモリに革新的なAI機能を実装するため、STのAutoML/エッジAI開発ツール「NanoEdge AI Studio」を活用しました。

 

NanoEdge AI Studioは、オンデバイス学習機能を有する異常検出ライブラリや、クラス分類ライブラリなどを使用し、最小限の投資でSTM32マイコンまたはスマート・センサへの機械学習モデルを実装できる無償かつ使いやすい開発者向けツールです。ニデック社は、この開発ツールを使用し、内蔵メモリにAI機能を実装しました。これにより、ドローンの自律飛行の安全性向上につながるプロペラの異常検出機能を、追加の部品やコストを要することなく実現することができます。

 

ニデック社の製品技術研究所 次世代モータモジュール開発部 上級研究員である藤田 淳氏は、次のようにコメントしています。「ドローンのような軽量精密機器の姿勢制御には、従来モータとは別に、独立したセンサや制御チップ等を実装する必要があり、これが部品点数、製品重量、コストの増加、配線やバランス調整の複雑さによる市場投入までの長期化を招いていました。今回、モータ制御に最適な機能・性能を備えつつ、コスト競争力に優れたSTのSTM32H5マイコンとNanoEdge AI Studioを組み合わせてモータの拡張機能を開発したことで、ハードウェアを変更することなく、革新的なAI機能をきわめて短期間で実装することができました。」

 

STのAIソリューションを統括するMarc Dupaquierは、次のようにコメントしています。「STは、世界的なエッジデバイスに向けたAIの普及に、ハードウェア / ソフトウェアの両面から積極的に取組みを続けており、産業機器やコンスーマ機器をはじめとする幅広い製品にAIソリューションを提供しています。今回の発表は、当社の取組みにおけるきわめて重要な一歩であり、モータ・アプリケーションにエッジAIを実装した好例です。ST製品および開発エコシステムを活用することで、AIを実装したアプリケーションがますます広がっていくことを期待しています。」

 

STは、2025年7月23日(水)~25日(金)に東京ビッグサイトで開催されるTECHNO-FRONTIER 2025において、STM32マイコンや各種AI開発ツールを含む、AIソリューションを出展します。同展示会では、最新STM32H5マイコンおよびNanoEdge AI Studioを組み合わせて開発されたニデック社のドローン用プロペラ制御モータおよびモータ・制御ユニットも公開される予定です。

 

STは、社会のあらゆるシーンで使用される機器へのAIの普及に向けて、包括的なAI開発エコシステムを提供しています。汎用マイコン、AIアクセラレータ搭載マイコンやセンサといったハードウェアに加え、STM32Cube.AIや機械学習ライブラリ自動生成ツール「NanoEdge AI Studio」などのソフトウェアも含まれています。また、これらの開発ツールは開発ソフトウェア & ツール統合セット「ST Edge AI Suite」より入手することができます。詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。

 

 

STマイクロエレクトロニクスについて
STは、約50,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出(スコープ1および2)、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出(スコープ3の注力分野)におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100%にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(http://www.st.com)をご覧ください。

言語バージョン

related-content

言語を変更 related-content