search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクスのNB-IoTと位置情報モジュールの新機能が Deutsche Telekom社のネットワーク向けの認証を取得

STマイクロエレクトロニクスのNB-IoTと位置情報モジュールの新機能が Deutsche Telekom社のネットワーク向けの認証を取得

  • ST87M01モジュールは、室内や都市部での堅牢な位置情報取得のためのWi-Fi測位機能を追加し、リモートSIMプロビジョニング・エコシステムへの対応を発表
  • Deutsche Telekom社の認証により、ヨーロッパ全域の顧客へのアクセスを拡大
article image

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、NB(Narrow Band)-IoTおよび位置情報モジュール「ST87M01」に新しい拡張機能が追加され、ヨーロッパ全域にわたるDeutsche Telekom社の通信ネットワークへの接続が完全に認証されたことを発表しました。

 

NB-IoTリリース15認証取得済みのST87M01モジュールは、通信接続機能と位置情報機能が1つの小型パッケージに集積されています。3GPPおよび欧州無線機器指令(RED)などの欧州地域標準に準拠したこのモジュールには、オプションでGSMA準拠の組み込みSIM(セキュアエレメント付き)とGNSSレシーバが含まれています。最新の強化により、ST87M01はWi-Fi測位機能を追加し、GNSS測位が制限される可能性のある室内や都市部での堅牢な位置情報取得を可能にしました。

 

eSIMのST4SIM-300を組み合わせているST87M01モジュールは、GSMA SGP.32に準拠したリモートSIMプロビジョニングにも適しているため、ユーザは物理的なSIMカードを交換せずにモバイル・ネットワーク事業者を切り替えることができます。

 

Deutsche Telekom社のテスト・プログラムの完了は、これまで多数のモバイル・ネットワーク事業者との実証試験による最新の成功事例であり、ST87M01が厳格な性能 / 効率基準を遵守していることを裏付けるものです。

 

STの特定アプリケーション向け製品事業部ジェネラル・マネージャーであるDomenico Arrigoは、次のようにコメントしています。「Deutsche Telekom社による認証は、STのNB-IoTおよび位置情報モジュールの重要な差別化要因であり、ヨーロッパ全域の顧客に対してST製品の高い信頼性を示しています。今回の認証により、ネットワークでの性能 / 動作と、通信接続の効率的な使用が最高水準であることが立証されました。」

 

Deutsche Telekom社のIoTデバイス & サービス責任者であるUday Patil氏は次のようにコメントしています。「当社は、STのST87M01モジュールについて、安全性と信頼性、さらに高効率な接続を確保するために開発された当社独自の厳格な基準と業界標準に準拠してテストを実施してきました。この結果、このNB-IoTモジュールがDeutsche Telekom社の通信ネットワークでの大規模IoTプロジェクトに適しており、完全に認証できることが確認されました。」

 

ST87M01はモバイル機器とIoT機器との相互運用性を推進するGlobal Certification Forum(GCF)の承認も取得しています。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

 

Mobile World CongressとEmbedded World 2025でST87M01のデモを実施
STは、2025年3月にスペインのバルセロナで開催されたMobile World Congress(Hall 7、A61)ならびに、ドイツのニュルンベルクで開催されるEmbedded Worldイベント(Hall 4A、148)において、ST87M01モジュールを展示し、その新機能を紹介します。

 

効果的なIoTユースケースのデモを実施し、IoT機器の大規模導入に特化したGSMA SGP.32仕様に準拠するリモートSIMプロビジョニング(RSP)を中心に取り上げます。このデモでは、機器の所有者が直感的なダッシュボード・アプリケーションを使用して、新しいモバイル・ネットワーク事業者(MNO)プロファイルをシームレスかつセキュアに規定して始動させる様子を紹介します。異なるセルラー網を容易に切り替えられるため、各種IoTアプリケーションにおいて極めて便利になり、ユーザはモバイル・ネットワーク事業者を柔軟に選択でき、実際の製品でSIMカードを物理的に交換することなくリモート切り替えが可能です。

 

さらに、最新のWi-Fi測位機能のデモでは、ST87M01が登録されたWi-Fiアクセスポイントとの近接性に基づいて、自身の位置を正確に判断する方法を示します。Wi-Fi測位は、固有識別子をアクセスポイントデータベースと比較して地理的位置を特定し、GNSSに匹敵する精度を提供します。この機能により、工場やオフィス、ショッピングモール、屋内駐車場、複数レベルの道路など、GNSS信号が利用できない場所でも継続的で正確な位置情報取得が可能になります。

 

STマイクロエレクトロニクスについて
STは、約50,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出(スコープ1および2)、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出(スコープ3の注力分野)におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100%にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(http://www.st.com)をご覧ください。

言語バージョン

ダウンロード

related-content

言語を変更 ダウンロード related-content