search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布NB-IoT地理定位模块新功能,现已获得德国电信入网许可

意法半导体发布NB-IoT地理定位模块新功能,现已获得德国电信入网许可

  • ST87M01模块现增加 Wi-Fi 定位功能,增强室内和高密度城区地理定位可靠性,并支持远程 SIM开通生态系统
  • 获得德国电信认证,增加欧洲获客机会
article image

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 宣布,ST87M01 NB-IoT地理定位模块新增更多功能,现已完成德国电信 (DT) 入网全部测试审批手续。

 

ST87M01模块在一个小封装内整合网络连接和地理定位功能,通过了物联网连接标准 NB-IoT 15版认证,符合 3GPP和欧盟无线电设备指令 (RED) 等区域标准,内置符合GSMA标准的嵌入式 SIM卡及安全单元和GNSS卫星接收器,其中,嵌入式 SIM卡是可选配置。在产品最近更新后,ST87M01现在增加了Wi-Fi定位功能,在GNSS卫星信号不好的环境内,例如,室内和高密度城区,Wi-Fi 定位功能可提高地理定位的可靠性和准确度。

 

在整合了意法半导体的ST4SIM-300嵌入式SIM卡后,ST87M01模块还适合远程SIM卡开通应用场景。远程 SIM卡开通支持GSMA SGP.32标准,让移动网络用户无需更换实体SIM卡就能换网。成功通过德国电信认证测试是意法半导体与多家移动网络运营商进行一系列芯片功能演示活中的最新捷报,证明ST87M01符合技术标准对网络性能和效率的严格要求。

 

意法半导体专用产品部总经理Domenico Arrigo表示:“获得德国电信入网许可证是我们的 NB-IoT地理定位模块区别于其他竞品的一个重要特性,这个许可证准许我们为整个欧洲地区的客户提供服务,同时证明该模块的网络性能和行为达到了很高水平,并实现了很高的网络连接效率。”

 

德国电信物联网设备与服务主管Uday Patil表示:“我们严格按照专有标准和行业标准测试意法半导体ST87M01模块,这些标准的制定是为了确保网络具有很高的安全性、可靠性和高效率。测试结果证明,这款 NB-IoT模块适用于在德国电信网络上大规模部署的物联网项目,并且已获得全部入网许可。”

 

ST87M01模块还获得了移动和物联网产品互操作认证组织 “全球认证论坛(GCF)” 的认证。

 

详情请访问www.st.com/st87m01。

 

ST87M01亮相于移动世界大会和2025年嵌入式世界大会

ST在巴塞罗那举行的世界移动通信大会和纽伦堡举行的世界嵌入式大会上展示ST87M01模块及其新功能。

 

在演示该模块在物联网领域的强大应用潜力时,ST重点介绍了支持GSMA的SGP.32规范的远程 SIM卡开通功能 (RSP),该功能是为满足大规模部署物联网设备的市场需求专门制定的。产品演示将向观众展示设备所有者如何使用直观的仪表板应用程序,无缝安全地配置和激活新的移动网络运营商 (MNO) 配置文件。轻松换网功能为不同的物联网应用带来了极大的便利,让用户可以灵活地选择移动网络运营商,无需在终端设备更换实体 SIM卡就能换网。

 

此外,最新的Wi-Fi定位功能演示让观众看到,ST87M01如何根据本身与已注册 Wi-Fi 接入点的距离,准确确定自身位置。Wi-Fi定位将唯一标识符与接入点数据库进行比较,以确定地理位置,其准确度可与GNSS媲美。在工厂或办公室、购物中心、室内停车场或立体道路等GNSS信号盲区的环境,Wi-Fi定位可进行连续准确的地理定位。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现100%使用可再生电力的目标。
详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。

语言版本

下载

related-content

更改语言 下载 related-content