search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクスのUSB PD対応STM32マイコンがUSB Type-C / PDの普及促進に向けてUCSI仕様に対応

言語バージョン

ダウンロード

STマイクロエレクトロニクスのUSB PD対応STM32マイコンがUSB Type-C / PDの普及促進に向けてUCSI仕様に対応

article image

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、STM32マイクロコントローラ(マイコン)向けのSTM32Cubeソフトウェア開発エコシステムにUSB Type-C® Connector System Interface(UCSI)ライブラリ「X-CUBE-UCSI」を追加したことを発表しました。このライブラリは、USB-C Power Delivery(PD)アプリケーションの開発加速に貢献します。

 

X-CUBE-UCSIは、UCSI準拠のターンキー・ソリューションで、すぐに使用可能なハードウェアおよびファームウェアのサンプルが含まれています。これにより、STM32マイコンを標準化された通信を実現するUCSI PDコントローラとして使うことができます。これらのサンプルは、BoM(部品表)に最適化されており、コピー・アンド・ペーストによって簡単に使用可能です。

 

このソフトウェアにより、マイコンをシステムのメイン・プロセッサに接続し、UCSIプロトコルを使用してOS(オペレーティング・システム)と情報を交換します。また、同時にUSB Type-C接続およびPDプロトコルを制御します。システム・オン・チップ(SoC)や、アプリケーション・プロセッサ、STM32MPマイクロプロセッサなどのメイン・プロセッサは、UCSIのOSポリシー・マネージャ(OPM)として機能します。STM32マイコン上に搭載されたPDコントローラは、UCSIのプラットフォーム・ポリシー・マネージャ(PPM)として機能します。USB Type-CおよびPower Delivery(UCPD)に必要なペリフェラルは、様々なSTM32マイコンに搭載されています。最も低コストの品種はSTM32G0シリーズであり、これをPD機能の処理専用に使用することで、マイクロプロセッサにとって最適な少ピンのコンパニオン・チップが実現します。

 

また、X-CUBE-UCSIを使用することで、製造工程だけでなくアプリケーションで使用中の場合でも、STM32マイコンのファームウェアをメイン・プロセッサからプログラムすることができます。メイン・プロセッサは、Microsoft社のUCSIドライバまたはLinuxコミュニティから入手可能なUCSIドライバと対応するコマンドを使用して、PDコントローラとデータ通信を行います。これにより、開発期間の短縮に加え、USB-C機器間の相互運用性が強化され、この技術によって生み出される最新のユース・ケースに対応できるようになります。

 

STM32Cube拡張ソフトウェアのX-CUBE-UCSIは、USB PD Dual-Role Power(DRP)アプリケーションの開発やオルタネート・モードのコマンドにも対応します。

 

また、迅速な開発スタートに貢献するUSB準拠(TID 8088)の評価キット「STM32MP135F-DK」も提供されています。同ボードには、メイン・アプリケーション・プロセッサとしてSTM32MP135マイクロプロセッサが搭載されており、UCSI PDコントローラとなるSTM32G071マイコンに接続されています。USB Type-C用高耐圧ポート保護IC「TCPP03-M20」も搭載されています。

 

現在、標準的なSTM32マイコンの500品種以上に、ST製のUCPD Power Deliveryコントローラ・ペリフェラルが内蔵されています。さらに、STM32マイコンに搭載された豊富なアナログ / デジタル機能は、メイン・プロセッサがサポートしない機能を追加するためのポート拡張として機能するため、さらなる柔軟性を提供します。

 

STM32マイコンをベースとした、USB Type-CおよびPower Delivery技術向けのソリューションについては、ウェブサイト をご覧ください。

 

また、あらゆる開発ツールおよびリソースにアクセスできるSTM32 Developer zoneもご利用頂けます。

 

STM32は、STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび / またはその他の地域における関連会社の登録商標および / または未登録商標です。STM32は米国特許商標庁に登録されています。

追記いたしました。

言語バージョン

ダウンロード

言語を変更 ダウンロード