search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体STM32 USB PD MCU 现支持 UCSI 规范,加快Type-C供电广泛应用

语言版本

下载

意法半导体STM32 USB PD MCU 现支持 UCSI 规范,加快Type-C供电广泛应用

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体STM32 微控制器 (MCU)软件生态系统 STM32Cube新增一个USB Type-C® 连接器系统接口(UCSI)软件库,加快USB-C供电(PD)应用的开发。

 

X-CUBE-UCSI是一款UCSI 认证的总包整体方案,组件包含即用型硬件和使用STM32 MCU充当UCSI PD控制器实现标准化通信的固件示例。客户可以直接复制粘贴这些参考设计,并从优化的物料清单(BoM)成本中受益。

 

该软件允许 MCU 连接系统主处理器,使用 UCSI 协议与操作系统交换信息,同时控制 USB-C 连接和 PD 协议。主处理器可以是系统芯片(SoC)、应用处理器或 STM32MP微处理器,主处理器的职责就是UCSI 操作系统策略管理器(OPM)。STM32 MCU上的 PD 控制器充当 UCSI平台策略管理器 (PPM)。STM32 MCU中有很多产品都提供USB Type-C供电(UCPD)所需外设。STM32G0系列是售价较低的USB Type-C供电微控制器,是MPU理想的低引脚数量的配套芯片,专门负责处理PD供电功能。

 

该软件还允许在生产线以及应用生命周期中用主处理器在STM32 MCU上烧写固件。主处理器使用微软或 Linux社区提供的UCSI驱动程序以及相关命令与 PD 控制器交换数据。除了节省开发时间外,该软件还扩展了 USB-C 设备之间的互操作性,支持该技术提供的最新用例。

X-CUBE-UCSI STM32Cube 扩展软件可帮助开发人员开发USB PD 双角色电源 (DRP) 应用,支持交替模式命令。

 

在USB认证(TID 8088) Discovery 板 STM32MP135F-DK上,应用主处理器STM32MP135连接UCSI PD 控制器 STM32G071 MCU,让开发者能够先人一步,快速启动开发流程。这块板子还使用了意法半导体的 TCPP03-M20 USB Type-C 高压端口保护 IC。

 

现在有500多款标准 STM32 MCU在片上实现了 ST UCPD 供电控制外设。此外,STM32 MCU 丰富的模拟数字外设作为端口扩展器,为实现主处理器不支持的附加功能提供了更高的灵活性。

 

想了解基于意法半导体MCU的USB Type-C 供电解决方案,请访问www.st.com/en/embedded-software/x-cube-ucsi.html

 

欢迎访问 STM32 开发者专区,一站式购齐全部工具和资源:

 

STM32 是意法半导体国际有限公司( STMicroElectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是STM32在美国专利商标局注册。

 

关于意法半导体(ST)
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

下载

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载