search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、STM32マイコン向けに損失の少ない画像圧縮機能と情報共有機能を追加した新しいUI設計ソフトウェア「TouchGFX」を発表

言語バージョン

ダウンロード

STマイクロエレクトロニクス、STM32マイコン向けに損失の少ない画像圧縮機能と情報共有機能を追加した新しいUI設計ソフトウェア「TouchGFX」を発表

article image

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、メモリ使用量を削減する先進的な画像圧縮機能および情報共有機能を新たに搭載したユーザ・インタフェース(UI)ソフトウェア「TouchGFX 4.22」を発表しました。

 

TouchGFX 4.22は、画像やグラフィックスの最適な圧縮方法を自動的に選択し、ユーザ・インタフェースの性能や画質を低下させることなく、システムのメモリ使用量を大幅に低減します。TouchGFXやSTM32 Chrom-ART Accelerator™がサポートする高効率のL8フォーマットで作成されたデータに対して、L4、RLE(1)、またはLZW9のアルゴリズムを選択・適用することで、20%から99%の圧縮率を達成します。圧縮の設定は、TouchGFX Image Managerで個別に調整できます。この使いやすい新機能により、ユーザ・インタフェース制御用のハードウェアにこれまでより少容量のFlashメモリ内蔵品を選択できるようになるため、応用機器の部品コスト削減が可能です。

 

TouchGFX 4.22のもう1つの変更点が「Live Callouts」です。これは、ヒントやコツ、特別な機能、ユーザの注意を引く情報をTouchGFX Designer環境内で直接呼び出せる機能です。

 

TouchGFXは無償で入手可能で、STM32マイクロコントローラの開発エコシステムの一部として簡単に使い始めることができます。Chrom-ARTやNeoChrom GPUアクセラレータなど、STM32のハードウェア・グラフィック機能を活用できるため、STM32マイコンの開発者向けに、最高のユーザ・インタフェースとして推奨することができます。

 

TouchGFX 4.22は、こちらからダウンロード可能です。

 

STM32は、STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび / またはその他の地域における関連会社の登録商標および / または未登録商標です。STM32は米国特許商標庁に登録されています。

 

(1) RLE:ランレングス圧縮のこと。データ損失の少ない圧縮方式の一つ。

言語バージョン

ダウンロード

言語を変更 ダウンロード