search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体TouchGFX STM32 微控制器 UI 设计软件新增无损图像压缩和信息共享功能

语言版本

下载

意法半导体TouchGFX STM32 微控制器 UI 设计软件新增无损图像压缩和信息共享功能

article image

媒体关系

意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体发布了 TouchGFX 4.22 用户界面设计软件,改进的地方包括节省内存的先进图像压缩技术和内置信息共享功能。

 

TouchGFX 4.22自动选择最佳的图像和图形压缩格式,大大降低了图形对系统内存的需求,而不会影响用户界面的性能或视觉体验。TouchGFX 和 STM32 Chrom-ART Accelerator™ 支持高效 L8 图形格式,在这个格式中应用 L4、RLE 或 LZW9 算法可实现 20% 至 99% 的压缩系数。开发者可以在 TouchGFX Image Manager中单独调整压缩设置。这个容易上手的新功能让开发者可以选用闪存容量较小的用户界面控制硬件,从而降低应用的物料成本。

 

TouchGFX 4.22 中的第二个改进之处是实时标注功能,TouchGFX 团队将直接在 TouchGFX Designer 环境中提示用户注意新的诀窍和技巧、特定功能或机会。

 

TouchGFX 是STM32 微控制器开发生态系统的一个免费软件工具,非常容易上手。这个图形界面设计软件因让一切都在掌控之中而备受开发者推崇,推荐用这个工具开发STM32 MCU图形用户界面,利用STM32的硬件图形功能,包括 Chrom-ART 和 NeoChrom GPU加速处理器,实现出色的用户界面性能。

 

现在可以从www.st.com/touchgfx网站下载TouchGFX 4.22。

 

* STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册的商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

语言版本

下载

媒体关系

意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载