search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、 STM8 / STM32マイコンおよびマイクロプロセッサ選定用の 新しいモバイル・アプリを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、 STM8 / STM32マイコンおよびマイクロプロセッサ選定用の 新しいモバイル・アプリを発表

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、プロジェクトに最適なマイクロコントローラ(マイコン)およびマイクロプロセッサ(MPU)を短時間で簡単に選定できる最新モバイル・アプリを発表しました。このアプリは、主要なアプリ・ストアおよびSTのウェブサイトで入手可能です。

STM8 FinderおよびSTM32 Finderは、すでに提供されているST MCU Finderモバイル・アプリの後継となるアプリで、最新のアプリ・デザインにより、優れた信頼性と操作性を実現しています。新機能の1つである強力な検索フィルタでは、必要なペリフェラル情報から最適な製品を絞り込むことができます。また、柔軟性に優れたグラフィカル・インタフェースを備え、スマートフォンやタブレットの画面サイズや向きに応じて自動的に最適化されます。閲覧したコンテンツはキャッシュに保存されるため、オフラインでの作業も可能です。さらに、差分データに基づくデータベース管理が新たに導入されているため、更新時の通信データ消費量と待ち時間を最小限に抑えることができます。

このアプリでは、8bitマイコンのSTM8ファミリ、Arm® Cortex®-M搭載32bitマイコンのSTM32ファミリ、およびCortex-A7搭載STM32MP1マイクロプロセッサ・シリーズすべての製品ポートフォリオだけでなく、各種評価ボードやDiscovery Kit、およびSTM32 Nucleo開発ボードにもアクセスすることができます。また、選択した製品に関連するドキュメント、プロジェクト・ファイル、およびソフトウェアなどのリソースも検索可能です。

さらに、アプリからマイコンと開発ボードを簡単に購入できるほか、Facebook™、Twitter™、STM32のYouTube™チャネル、ST Communityなどのソーシャル・プラットフォームで開発者コミュニティにアクセスすることもできます。

STM8 FinderおよびSTM32 Finderは、Apple App Store、Google Playストア、またはSTのウェブサイトから無償で入手できます。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

STM32およびSTM8は、STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび / またはその他の地域における関連会社の登録商標および / または未登録商標です。STM32は米国特許商標庁に登録されています。

言語バージョン

言語を変更