search-history

Bookmark

Home > Newsroom > All news > STMicroelectronics presenta reference design per le funzioni di distanziamento sociale, tracciamento contatti e connessione remota per fabbricare dispositivi indossabili compatti e con rapporto costo/prestazioni ottimale

Language Versions

STMicroelectronics presenta reference design per le funzioni di distanziamento sociale, tracciamento contatti e connessione remota per fabbricare dispositivi indossabili compatti e con rapporto costo/prestazioni ottimale

  • Soluzione scalabile che fa leva su System-on-Chip Bluetooth LE, accelerometro MEMS e ricetrasmettitore RF Sub-GHz per garantire precisione, protezione da manomissioni, notifiche in remoto, e lunga durata della batteria
  • Adatto a fasce e braccialetti, da utilizzarsi all’aria aperta o all’interno di ambienti di lavoro come fabbriche, uffici e strutture sanitarie

STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, annuncia la disponibilità di un reference design compatto e competitivo in termini di costo, particolarmente adatto per il monitoraggio del distanziamento sociale e che permette configurazione, attivazione e  funzionamento in remoto, oltre a garantire funzioni di allarme e di protezione contro le manomissioni. Il sistema offre la possibilità di tracciamento dei contatti a protezione della salute dell’uomo in ogni tipo di ambiente, anche in risposta a condizioni di pandemia globale o locale.

“Lo sviluppo di questo reference design per il distanziamento sociale, estremamente efficiente ed a costi competitivi, ha grande valore in qualunque ambiente in cui le persone hanno bisogno di lavorare in sicurezza,” ha affermato Benedetto Vigna, President Analog, MEMS and Sensors Group di STMicroelectronics. “Questo progetto compatto può essere utilizzato  — così com’è, oppure potenziato–  in un gran numero di applicazioni, come braccialetti e fasce, oppure come sistemi plug-in e add-on da aggiungere a occhiali, caschi, maschere e dispositivi per la protezione individuale.”

Il reference design BlueNRG-Tile fa leva sulla tecnologia Bluetooth Low Energy grazie all’integrazione del System-on-Chip BlueNRG-2 di ST a bassissimo consumo. Il sistema può regolare la potenza RF in uscita, e può misurare la potenza del segnale di un beacon (stazione emittente) Bluetooth in ingresso nelle immediate vicinanze senza connettersi con quest’ultimo, misurandone la prossimità in tempo reale. Il circuito può essere configurato e poi attivato, e diventa quindi immediatamente operativo, inviando segnali d’allarme in due casi: quando viene rilevato un altro beacon all’interno di un’area di dimensioni regolabili, oppure nel caso in cui venga manomesso – anche in assenza di connettività ad uno smartphone o alla rete 5G. Il reference design può essere complementato con il ricetrasmettitore a bassissimo consumo sub-GHz S2-LP di ST per aggiungere un canale di comunicazione bidirezionale dal dispositivo locale al Cloud, utilizzando la Rete Globale Sigfox “0G”. Questa permette l’arruolamento privato e anonimo del tag, l’invio di notifiche, ed un canale di ritorno dedicato alla segnalazione di eventuali emergenze. Per garantire consumi ridotti, e quindi una durata prolungata della batteria, i componenti a bassissimo consumo sono supportati anche da un accelerometro MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) che permette di spegnere il dispositivo quando non si è in movimento. La disponibilità opzionale di una memoria interna o esterna può servire per memorizzare per un tempo prolungato i beacon che si sono trovati nelle vicinanze, permettendo quindi di tracciare i contatti.

Alcuni partecipanti all’ST Partner Program hanno valutato e adottato il reference design come fondamenta per piattaforme di tracciamento dei contatti e di monitoraggio della posizione. Queste piattaforme offrono diverse funzionalità, tra cui la segnalazione di allarme in caso di vicinanza, e la registrazione dei contatti, utilizzando il reference design ST alloggiato in tag compatte ed a bassissimo consumo.

Il sistema di sviluppo per il distanziamento sociale, con ulteriori informazioni tecniche sul suo funzionamento, è disponibile su www.st.com e attraverso gli uffici commerciali di ST.

Alcune informazioni su STMicroelectronics

ST è leader globale nei semiconduttori e fornisce prodotti e soluzioni intelligenti e efficienti dal punto di vista del consumo di energia che danno vita ad applicazioni elettroniche di uso quotidiano. I prodotti ST si trovano già oggi dappertutto e saranno ancora più diffusi domani perché, insieme ai nostri clienti, lavoriamo per rendere sempre più intelligenti le automobili, le fabbriche, le città e le abitazioni, oltre ai dispositivi mobili e di Internet of Things.

Ed è proprio perché ST lavora per ottenere maggiori benefici dalla tecnologia e utilizzarli per migliorare la nostra vita che diciamo che ST sta per life.augmented.
Nel 2019, ST ha avuto ricavi netti pari a 9,56 miliardi di dollari presso più di 100 mila clienti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.st.com

RELAZIONI CON LA STAMPA:
Laura Sipala
Direttore relazioni pubbliche e con i media, Italia
Tel: +39.039.6035113
STMicroelectronics.ufficiostampa@st.com

Language Versions

Change language