search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体参考设计为结构紧凑、经济划算的可穿戴设备提供社交距离监测、接触溯源和远程功能

意法半导体参考设计为结构紧凑、经济划算的可穿戴设备提供社交距离监测、接触溯源和远程功能

  • 可扩展的解决方案,利用Bluetooth LE SoC、MEMS加速度计和Sub-GHz RF收发器,监测准确度高,防篡改,远程通知,续航时间长
  • 适合设计用于工厂、办公室、医疗机构等露天或封闭工作环境的智能手环和手镯

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM),推出一个尺寸紧凑、经济划算的穿戴设备参考设计。该解决方案非常适用于监测社交距离,可实现远程配置激活、通知提示和防数据篡改功能,在未来需要时,还能提供接触者溯源功能,在各种环境中保护人类健康,包括应对全球或地区性传染病疫情。

集成意法半导体的RF输出功率可调的超低功耗BlueNRG-2系统芯片,BlueNRG-Tile 参考设计利用蓝牙低能耗技术测量附近未连接的蓝牙beacon设备的信号强度,实时计算电路板到这些信标的距离。电路可以配置激活,测量距离可以调整,当另一个beacon闯入或数据遭到篡改时,即使未连接手机或5G网络,电路也会发出通知和提醒。与意法半导体的S2-LP sub-GHz超低功耗RF收发器搭配使用,通过Sigfox“0G”全球网络,这个基础款参考设计还可增加标签和云端之间的双向通信功能,支持私有和匿名标签配置、通知,以及用于紧急通知的报警回路。此外,为了节能省电,延长电池续航时间,超低功率组件上还增加了一个MEMS(微机电系统)加速度计,在设备不移动时关闭电源,可以进一步提高组件的能效。可以选择在内存或外存内长期保存附近的beacon设备,以便追踪接触者。

意法半导体模拟器件、MEMS和传感器产品部总裁Benedetto Vigna表示:“开发这种高能效、经济划算的社交距离监测参考设计,在人们对工作安全要求较高的环境中,具有重要的价值。这个紧凑设计可以原样直接使用,也可以改进,用于各种用途,包括设计成手环和手镯,或安装到眼镜、头盔、口罩和防护罩内。”

意法半导体合作伙伴计划ST Partner Program的一些成员已经评估了该参考设计,并在此基础上开发出了位置监测和接触者溯源平台,提供包括接近提醒和接触者记录等一系列功能。该参考设计将以紧凑的超低功耗标签的形式出货。

ST.com和意法半导体当地销售办事处都提供这款社交距离监测参考设计方案,也包括详细的技术使用说明。

 

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言