search-history

Bookmark

About Us > Newsroom > All news > Grâce à STMicroelectronics, le nouveau parfum de Paco Rabanne marie luxe durable et technologie sans contact

Language Versions

Downloads

Grâce à STMicroelectronics, le nouveau parfum de Paco Rabanne marie luxe durable et technologie sans contact

  • Le nouveau parfum pour homme de Paco Rabanne bénéficie du tout premier flacon connecté disponible sur le marché de la parfumerie grâce à une puce NFC de ST.
  • Les experts de ST seront présents sur le stand DC09 de VPI (FaiveleyPlastBeauty) lors du salon Luxe Pack 2021 qui a lieu du 27 au 29 septembre au Grimaldi Forum de Monaco.
article image

STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour sa collaboration avec Paco Rabanne pour le nouveau parfum pour homme de la maison de couture européenne. Phantom est conditionné dans un flacon connecté unique en son genre qui embarque un circuit intégré de communications sans contact NFC (Near-Field Communication) et utilise la technologie sans contact présente dans la plupart des smartphones pour se connecter à l’ « univers Phantom » en ligne.

L’univers Phantom de Paco Rabanne est accessible grâce à la puce ST25TV encapsulée dans le bouchon innovant du flacon Phantom. Conforme aux exigences techniques et esthétiques du parfum Phantom de Paco Rabanne, ce bouchon novateur est le fruit d’une étroite collaboration entre ST, Paco Rabanne, Paragon ID, spécialiste de l’intégration de tags NFC, et VPI (FaiveleyPlastBeauty), expert dans l’injection et la décoration de pièces plastiques esthétiques.

Ensemble, les trois partenaires ont imaginé une solution innovante intégrant, dans le bouchon du flacon, un tag NFC polyvalent et une antenne aux dimensions réduites, compensant les effets parasites de la finition métallique chromée brillante qui perturbent la connectivité. De plus l’utilisation de la technologie NFC ne nécessite aucune batterie, le tag étant alimenté par le champ magnétique généré par le téléphone, ou la tablette de l’utilisateur.

« Paco Rabanne nous a demandé de développer une solution à la pointe de l’innovation pour son nouveau parfum, à savoir un flacon de luxe connecté, durable et d’utilisation aisée. Avec nos partenaires, nous avons créé une solution originale en nous appuyant sur un produit standard et une méthodologie de conception éprouvée, à présent à la disposition des marques de luxe et de grande consommation du monde entier. Le flacon du parfum Phantom réunit dans un environnement complexe un design contemporain avant-gardiste, une approche durable grâce à son système rechargeable, et des services connectés conviviaux rendus possibles grâce à l’intégration de notre tag NFC ST25TV », a déclaré Yvon Gourdou, directeur Marketing et Applications EMEA, groupe Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques (MDG) de STMicroelectronics.

« Innovant par l’approche choisie, futuriste par le design de son flacon, le parfum Phantom ouvre une nouvelle dimension aux consommateurs qui découvriront son univers en approchant leur smartphone du flacon », a déclaré Fabien Leclercq, responsable du développement du Packaging, Paco Rabanne.« L’alliance de notre artisanat de luxe au savoir-faire et à l’expertise high-tech de STMicroelectronics a permis de concrétiser notre vision. »

Les experts de ST seront présents au salon Luxe Pack sur le stand DC09 de VPI (FaiveleyPlastBeauty) qui se tient à Monaco du 27 au 29 septembre. Pour les rencontrer, veuillez contacter votre chargé de compte ST ou philippe.horcholle@st.com.

Notes à l’attention des rédacteurs
Le ST25TV fait partie de la série de circuits intégrés NFC de ST proposant de multiples fonctions de protection comme un mode intraçable, la protection des données par mots de passe 64 bits avec limitation du nombre d’essais, la signature numérique TruST25 permettant d’attester l’origine du produit, et la détection de clonage. Une option permettant d’assurer l’intégrité d’un objet est également disponible.
Les tags ST25TV contiennent une mémoire EEPROM configurable avec conservation des données pendant 60 ans, et peuvent être utilisés à partir de tout équipement incluant la fonction NFC (téléphone, tablette…), mais également à partir de lecteur RFID longue portée (13,56 MHz) pour une programmation sur la ligne d’assemblage par exemple.

Enfin, l’interface sans contact des tags ST25TV est compatible avec la norme ISO/CEI 15693 et le Type 5 défini par le Forum NFC. Le ST25TV est certifié par le Forum NFC, ce qui garantit son interopérabilité avec tous les smartphones qui reconnaissent ce standard de communications sans contact.

Vous pouvez également lire notre article sur le blog : https://blog.st.com/phantom

À propos de STMicroelectronics
Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.
Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

Contact presse :
Nelly Dimey
Tél : 01.58.07.77.85
Mobile : 06.75.00.73.39
nelly.dimey@st.com

Language Versions

Change language Downloads