search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体助力Paco Rabanne 新款香水融合可持续的奢华和先进非接技术

语言版本

意法半导体助力Paco Rabanne 新款香水融合可持续的奢华和先进非接技术

  • Paco Rabanne新款男士香水启用香水行业首个能上网的香水瓶,意法半导体的 NFC 非接触式芯片提供联网功能
  • 在 9 月 27 日至 29 日摩纳哥Grimaldi Forum的Luxe Pack 2021展会上,意法半导体专家列席 VPI (FaiveleyPlastBeauty) 展位DC09

服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 今天宣布与欧洲时装公司 Paco Rabanne 合作开发Paco Rabanne的新款男士香水Phantom。Phantom香水装在在一个设计独特的联网瓶子里面,可以通过瓶盖内安装的嵌入式 NFC(近场通信)标签 IC(集成电路)连接到Paco Rabanne的“Phantom Universe”网络社区,大多数智能手机都支持这个热门非接触式通信技术。

接入Paco Rabanne 的 Phantom Universe在线社区是通过意法半导体的芯片ST25TV 实现的。该标签芯片封装在Phantom香水的创新的瓶盖内。这款设计新颖的瓶盖满足 Paco Rabanne的 Phantom香水的技术和美学要求,是意法半导体、Paco Rabanne、标签inlay专家 Paragon ID和注塑、装饰和封装专家 VPI (FaiveleyPlastBeauty)四家公司密切合作的成果。

四个合作伙伴共同研究如何将工作容积和通信距离最大化的通用的NFC 认证 Type 5 标签芯片以及定制微型天线嵌入到空间受限的香水瓶盖内,解决闪亮的镀铬金属饰面的寄生效应对连接性能的负面影响。使用 NFC 无需在瓶盖内装电池,因为标签可以从标签芯片和连接设备(通常是手机或平板)之间的非接触式电磁场获取电能。

意法半导体微控制器和数字芯片EMEA区应用和市场总监 Yvon Gourdou 表示:“Paco Rabanne 邀请我们帮他们开发一个开创性的用例:为一新款香水开发一款能够上网的、用户友好的、可持续的奢华香水瓶,在一个标准产品和经过验证的设计方法的基础上,我们与合作伙伴一起构建了一个创新的解决方案,现在可供全球消费和奢侈品牌使用。Phantom香水瓶整合尖端的现代设计、可持续发展理念与重复灌装系统,在一个具有挑战性的环境中集成我们的ST25TV NFC 标签 IC,为用户提供友好的联网服务。”

Paco Rabanne 的包装开发经理 Fabien Leclercq 表示:“Phantom在方法上创新,在香水和瓶子外观上有未来感,为用户带来一个新的维度和通往数字世界的途径,让他们结识新的朋友。我们自己的奢华工艺结合意法半导体的高科技,将我们的愿景变为了现实。”

在 9 月 27 日至 29 日摩纳哥Grimaldi Forum的Luxe Pack 2021展会上,意法半导体专家列席 VPI (FaiveleyPlastBeauty) 展位DC09,展示这款应用。

编辑参考信息
ST25TV属于意法半导体的 NFC/RFID 标签芯片系列,提供特定的标签读写保护模式,包括 Kill 和 Untraceable 模式,保护用户存储器读写访问的64 位加密密码带有失败尝试计数器,还有在克隆检测中验证芯片来源的数字签名和防篡改检测功能。

ST25TV 标签 IC 还包含一个数据保留期60年的可配置 EEPROM,并且可以通过 13.56 MHz 远程 RFID读取器或 NFC手机读写标签。

ST25TV的非接触式接口兼容 ISO/IEC 15693 标准和 NFC Forum Type 5 标签。ST25TV 已通过 NFC Forum 认证,能够与所有的 NFC 手机互操作。

You can also read our blogpost at https://blog.st.com/phantom/

博文链接https://blog.st.com/phantom/

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
Fiona ZHU
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言