search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体STM32全面支持Microsoft Visual Studio Code

语言版本

意法半导体STM32全面支持Microsoft Visual Studio Code

现在开发者可以在 VS Code上全面设计、编写和调试 STM32应用

article image

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布了新的扩展工具,把微软的集成开发环境 Microsoft® Visual Studio Code (VS Code) 的优势引入 STM32 微控制器。

VS Code 是一个人气颇高的集成开发环境(IDE),以好用和灵活性而享誉业界,例如,IntelliSense可简化并加快代码编辑。现在开发者能够从 VS Code进入STM32生态系统,让STM32 社区更多的嵌入式开发者能够使用这些功能,还让习惯于开发高级应用和消费类应用的开发者能够轻松创建节能、紧凑、经济的嵌
入式解决方案。

意法半导体微控制器营销总监 Daniel Colonna 表示:“把VS Code集成到STM32生态系统,让更多的开发者能够享用行业领先的STM32微控制器的产品优势。把VS Code当做首选开发环境的开发者,包括高级软件开发人员、学者、爱好者和创客,现在可以选用STM32 MCU实现自己的想法,而无需离开偏爱的开发环境。”

微软首席产品经理 Marc Goodner 表示:“通过与意法半导体的深入合作,我们为开发者提供了在 Visual Studio Code 中使用 STM32 项目的功能,为现有的 STM32 嵌入式开发人员提供了一个出色的解决方案,同时将 STM32 平台的影响范围扩大到已经在用 Visual Studio Code 的数百万开发人员中。”

新的支持工具扩大了所有STM32开发人员的工具选择范围,包括硬件集成商和大众市场客户,他们通常选择商用工具或意法半导体的基于 Eclipse 的 STM32CubeIDE 免费开发环境。VS Code和STM32 VS Code Extension都免费使用。

技术详情

在集成到STM32 生态系统后,VS Code允许开发人员编辑、创建、编写、运行和调试 STM32CubeIDE项目,其中包括使用STM32CubeIDE的STM32CubeMX生成的项目、固件包项目,以及现有的与 STM32CubeIDE兼容的项目。

在VS Code IDE 中有STM32Cube 生态系统的所有关键组件,包括STM32 Developer Zone、STM32 GitHub库、STM32CubeMX 项目初始化和分析工具,以及 ST-MCU-Finder器件选型助手。

详情访问www.st.com/stm32.

STM32 是 STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

 关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体垂询
意法半导体
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言