search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体STM32智能无线模块加快创新互联产品开发

语言版本

意法半导体STM32智能无线模块加快创新互联产品开发

I-care 集团在Wi-care智能工业预测性维护系统中采用STM32WB5MMGH6无线模块

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)通过开发智能无线模块帮助工业企业提高制造效率,减少资源浪费和环境污染。STM32WB5MMGH6无线模块是为工业4.0应用专门设计,可以降低用意法半导体创新的无线微控制器开发强大用例的难度,如,I-care 集团的智能设备状态监测。

该模块为使用Bluetooth Low Energy、Zigbee、Thread等主流标准开发无线通信应用提供了一个完整的子系统,并配备免费的通信协议栈,开发人员也可以选用其他的专有协议。该模块集成了几个基本组件,包括天线及其匹配电路、全部无源器件和时钟晶体。EMC、Bluetooth LE 5.3、Zigbee 3.0 和 OpenThread 标准预认证可以简化用户的强制性测试和产品级审批流程,从而节省开发成本,加快产品上市时间。

一些客户已经在使用意法半导体的 STM32WB5MMGH6 模块设计即将推出的新产品。全球机器健康市场的龙头企业I-care Group就是其中一例,其机器工况持续监测解决方案可以改善工业设备的维护,确保机器处于最佳性能状态,避免意外故障和停机。 该公司的 Wi-care 传感器是真正的即插即用的无线持续资产监测系统,与 I-care 的云计算人工智能分析平台 I-see配合使用时,Wi-care 传感器变成了维护 4.0整体解决方案,准许用户将设备状态可视化,并制定维护时间计划。有了I-care 解决方案,用户可以避免 99% 以上的工业故障,减少机器停机时间10-20%,降低维护成本35-45%。

I-care 首席执行官 Fabrice Brion 表示:“I-care 的目标是成为全球规范性和预测性维护市场的领导者。我们市场先进的 Wi-care 传感器的快速成功生产和推出,在我们的发展计划中起着至关重要的作用。其中,ST 的 STM32WB5MMGH6 无线模块在Wi-care 中的贡献不可或缺。

意法半导体BLE/802.15.4 MCU 总经理 Hakim Jaafar 表示:“选用无线模块开发系统,而不是从零开始设计,是帮助开发人员完成项目的最快方式。STM32WB5MMGH6 模块基于我们自己的 STM32WB55 无线 MCU,并有 ST开发资源的全面支持,让这种开发方法变得更快捷、更容易、更经济。”
STM32WB5MMGH6TR现已投产,产品已经上市。 该产品属于意法半导体工业产品长期供货10 年产品寿命承诺范围内。

详细技术信息
为 STM32WB5MMGH6 供电的 STM32WB55 MCU 具有用于应用级处理的 Arm® Cortex®-M4 内核和专用于管理集成无线电的 Cortex-M0+,可确保两个域的实时性能。

MCU 包含大量的片上 RAM,这在运行 Thread 协议时特别有利。 流行的用例包括无线通信和设备控制,例如远程传感器、智能门锁、包括打印机在内的 PC 配件,以及网络网关和智能楼宇控制器等基础设施设备。 无线电的多协议技术提供了灵活性,并允许方便的设备管理和车队管理。

使用 STM32WB5MMGH6 模块的产品设计人员受益于广泛的 STM32 微控制器开发生态系统,其中包括 STM32CubeMX 配置器等免费工具和 STM32CubeWB MCU 软件包等软件。 该软件包提供基本的嵌入式开发资源,包括生产就绪的 MISRA C 和 ISO/TS 16949 兼容的硬件抽象层 (HAL) 和低层 API、FatFS 文件系统、FreeRTOS、通信协议堆栈和代码示例。

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

关于I-Care Group
I-care Group 是世界机器健康管理领域的先进企业,其人工智能和数据驱动解决方案可以在提前几个月甚至几年预测设备故障。I-care致力于让世界各地的机器变得更安全,生产效率更高,可持续性更强。2004 年在Mons成立,公司拥有近 700 名员工,在12个国家(美洲、欧洲和亚太地区)成立子公司,客户遍布55 个国家。I-care荣获 2020 年安永企业奖(比利时)。

意法半导体媒体垂询
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
邮箱:fiona.zhu@st.co m

I-care Group媒体垂询
Jochem Binst

电话: +32 497-425.130
jb@gosselindewalque.com

语言版本

更改语言