search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 2021年STM32 中国峰会在深圳举行,意法半导体携合作伙伴展示创新成果

语言版本

2021年STM32 中国峰会在深圳举行,意法半导体携合作伙伴展示创新成果

  • 以”芯”生态、“助”安全、“连”未来为主题,2021年STM32峰会聚焦工业与安全、人工智能与传感技术、云接入与连接、生态与创新
  •  在为期两天的线下/线上展会及分会场中,意法半导体与35个合作伙伴将带来200多个方案演示和55场技术研讨会

服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 将于4月28-29日在深圳华侨城洲际大酒店举行2021年STM32中国峰会。

作为备受瞩目的业界年度盛会,第五届STM32峰会即将拉开帷幕。届时, 意法半导体及多家IoT生态合作伙伴将齐聚一堂,展示基于市场领先的STM32 *微控制器(MCU)和微处理器(MPU)的最新技术创新成果。同时,STM32峰会也为参展者提供了一个绝佳的平台,能够充分了解和研究意法半导体为工业、电源管理、传感器、成像等应用开发的广泛的产品和解决方案。

意法半导体中国区微控制器市场及应用总监曹锦东表示: “意法半导体承诺持续加强STM32产品和生态的开发,让客户实现更多创新嵌入式应用。我们很荣幸携手35个合作伙伴,和众多客户相聚在第五届STM32峰会,展现最前沿的技术和方案,帮助用户加快开发出更安全、更多连接功能的应用,携手建设一个更美好的世界。”

本次峰会为期两天,围绕4大应用方向展开:工业与安全、人工智能与传感技术、云接入与连接、生态与创新。

工业与安全
意法半导体将展示一系列基于STM32 MCU和MPU的工业和安全应用开发套件和客户产品。 其中,STM32G4和STM32H7具有高时钟频率和丰富的模拟和数字外设,被工业客户广泛应用在电机控制、LED屏幕显示控制和机器人控制等诸多工业场景。而STM32MP1双核MPU以丰富而强大的功能受到工业客户的广泛认可。此外,STM32全系列可以满足大多数工业的安全要求,如,STM32L5和下一代低功耗无线产品具有强大的软硬件安全资源,以保障用户的资产安全。

在峰会上,意法半导体将展示由禾川带来的总线型机器人运动控制器。该演示基于STM32MP1 双核微处理器开发,将展示如何对机器人执行多轴控制。STM32MP1系列微处理器采用异构体系架构,搭载Arm®Cortex®-A7和Cortex-M4两个内核,其中Cortex-A7用于管理通信,Cortex-M4用于实时控制。借助这样的“超级大脑”,STM32MP1改善了系统的整体运行性能和实时性能,从而使机器人的指令响应更快,行为更智能。

届时活动现场还会展出其他意法半导体工业与安全应用演示,包括::有安全功能的低功耗STM32L5-DK人工智能(AI)演示、基于超低功耗STM32U5 IoT Kit的安全监控摄像头、STM32H7伺服控制器,以及基于于STM32G4以及三相半桥栅极驱动器STDRIVE101, STripFET F7系列低压MOSFET的STL110N10F7双电机位置控制解决方案。

人工智能与传感技术
意法半导体将带来基于STM32G0和STM32H7的GUI图形化显示方案和各种终端应用,满足从可穿戴到工业、从低成本到高端市场的不同需求。

如,高分辨率STM32H725显示模块通过TouchGFX软件显示3D效果、播放视频和一些高级的动画效果,可以在任何应用设备上实现可以媲美智能手机触屏的使用体验。

展出的其他人工智能和感知应用演示包括:在STM32L4R9上运行的基于TouchGFX (或RT-thread) 的穿戴演示、在STM32G030上开发的手持式吸尘器、ST下一代智能手表演示模型,以及水深检测仪等。

云接入与连接
意法半导体将重点介绍其基于STM32WL和STM32WB的低功耗、长距离/短距离无线通信解决方案。意法半导体的STM32系统芯片(SoC) 将MCU和无线通信模块LoRa和BLE5.0/Zigbee3.0集成,使客户能够轻松地在单个芯片上实现控制和无线双重功能。

意法半导体将展示基于全球首款LoRa单片微控制器STM32WL的智能家居演示模型。该演示通过STM32WL的LoRa远程通信技术,将智能家居传感器比如门磁传感器,温湿度传感器,烟雾传感器连接一起,实现智能家居的整体控制。

为了展示针对云服务和通信连接应用开发的广泛产品组合,意法半导体还将展示基于STM32WB的智能指纹锁、纵行科技的基于STM32WL的ZETA MOTE双模路由、采用NFC技术实现快速蓝牙配对的SoundBar,以及采用ST60毫米波非接触连接技术的360C半双工全景旋转摄像头。

生态与创新
本次峰会,ST将带来全新的STM32U5超低功耗系列MCU,能提供更多的智能、更高的集成度和更全面的安全保护,帮助客户开发要求更高的应用。同时,作为STM32 MCU和MPU的完整软件解决方案,STM32Cube生态系统预集成Microsoft®Azure RTOS,能为客户提供更多操作系统选择。

在峰会上,意法半导体将展示用STM32U5 IoT Discovery Kit套件(B-U585I-IOT02A)开发的各种演示。该开发套件集成了STM32U5 MCU、Wi-Fi®模块、Bluetooth®模块和各种传感器,已被多个合作伙伴选为参考设计平台,如,微软已指定该套件为其新的Azure认证设备计划(Azure Certified Device program)参考板。

除了Azure RTOS和Azure Cloud解决方案之外,其他生态系统和创新方案演示还包括:
基于ST FlightSense™激光测距传感器的各种应用,包括各类智能系统启动、投影仪自动对焦及梯形标定,以及相机闪光灯强度控制。

精选方案
在STM32 2021峰会上,参观者还可以体验到意法半导体和合作伙伴基于ST技术开发的各种有趣的精选方案。

亚马逊物联网语音助手服务 (AVS):ST STEVAL-VOICE-UI Amazon™认证评估套件可评估在智能设备内集成AVS (Alexa Voice Services) for AWS IoT Services®语音助手服务的经济型解决方案,实现基于自然语言理解的最先进的免提语音控制。这项服务让用户可以享受更好的物联网终端产品体验,其中包括通过对话命令Amazon Alexa控制智能家居设备获取帮助、收听新闻、检查天气预报、播放音乐,以及基于Alexa 的强大语音助手功能。

OpenMV口罩佩戴检测和体温测量: OpenMV摄像头模块可以通过在STM32H7上运行的神经网络图像分类应用程序检测和判断接近人员是否佩戴口罩。

Sungrow太阳能逆变器和光伏板:该演示装置由太阳能逆变器和光伏板组成,将太阳能转换为电能,让世界变得更清洁、更绿色、更美好。控制模块由STM32F417ZGT6、STGWA40H120DF2*6和 STGWA80H65DFB*6组成,分别执行通信、HMI(人机界面),主控和电源变换。

双人赛训练用足球:该应用演示在传统足球训练基础上,加入了更多功能和更多趣味性。训练球内部装有一个STM32WB55,可以检测运动并捕获速度/加速度数据,还可以统计一个时间段内的踢球次数。该演示通过蓝牙BLE传输数据,能在智能手机上收集和显示足球数据。

欢迎莅临2021年STM32中国峰会,亲身体验意法半导体和客户开发的这些创新演示。

* STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其他地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言