search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 魔力信息发布基于意法半导体技术的智能锁整体解决方案

语言版本

魔力信息发布基于意法半导体技术的智能锁整体解决方案

中国领先的人工智能物联网(AIoT)指纹识别提供商魔力信息发布了一款AIoT指纹识别智能门锁参考设计。该模组基于意法半导体的STM32WB55* Bluetooth® LE (BLE) 微控制器(MCU)开发,客户可以在智能门锁中集成这个参考设计。

该参考设计充分利用STM32WB55的Arm®Cortex®M0 +和M4的双核优势,主控制器MCU、指纹识别算法以及Bluetooth LE 5.2之间的互操作性非常高。在STM32WB55 高性能MCU上运行魔力的指纹识别算法,最快能在0.3秒内识别指纹并开锁,同时确保系统能耗极低。

魔力信息首席技术官杨伟文表示:“市场对无钥匙门锁的需求日益提高,但功耗、尺寸和用户体验等因素让无钥匙智能锁交付起来困难重重。魔力行业领先的嵌入式指纹识别技术,结合STM32WB MCU和BLE技术,能够克服这些挑战。魔力将为整个智能锁行业提供一个智能锁整体解决方案,同时,还提供一个适用于各种应用的有API的开发平台,帮助客户进行产品/业务创新,同时具有出色质量和性能保证。”

意法半导体亚太区微控制器和数字IC产品部、IoT/AI技术创新中心及数字营销副总裁Arnaud Julienne表示:“魔力指纹识别算法基于BLE 5.2及STM32WB出色的处理器性能和能效,整体参考设计兼备小尺寸、高系统鲁棒性、高能效等特点。借助STM32WB的高安全性,指纹识别可增强系统级安全性,适用于门禁和医疗设备等安全至关重要的市场。”

为了提供最佳的用户体验和成本竞争力,目前可以选用各种指纹传感器、模组尺寸(包括80×64、112×88、176×64和160×160)和封装方法。该总包解决方案已通过量产测试。同时,预计产品设计/开发效率将大大提高,上市时间可缩短到20个工作日以内。

* STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其他地方关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于魔力信息技术有限公司
魔力信息技术有限公司是专注于AIoT身份识别原创技术的中国国家高新技术企业,目前在物联网身份识别行业居领先地位。以改变人类开门方式为己任,魔力公司成功构建了一个AIoT身份识别一站式服务平台,为来自世界各地的企业提供指纹算法、指纹芯片以及身份识别解决方案。有关更多信息,请访问www.mlkey.com。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人

魔力信息技术有限公司
夏强志 Tom Xia
Marketing of AIoT Identification
电话:+86 186 6682 6076
Email:service@mlkey.com

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言