search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体加入mioty®联盟,拓展大规模物联网 (Massive IoT) 应用机会

语言版本

意法半导体加入mioty®联盟,拓展大规模物联网 (Massive IoT) 应用机会

ST授权合作伙伴Stackforce开发的mioty协议栈现已上线,支持STM32WL多调制射频SoC

服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 宣布支持可实现高度可扩展的远距离超低功耗无线网络的mioty®标准,促进下一代由规模而非速度驱动的大规模物联网 (Massive IoT) 应用发展。

意法半导体加入Mioty规范管理和技术推广组织Mioty联盟,同时发布了ST授权合作伙伴Stackforce开发的协议栈,让客户可以使用STM32WL无线系统级芯片 (SoC) 开发Mioty设备。

意法半导体STM32无线市场总监HakimJaafar表示:“mioty承诺让激动人心的新型物联网应用Massive IoT变为可能,如,可覆盖广阔的地理区域。Mioty协议栈进一步加强了STM32WL SoC的生态系统。STM32WL SoC支持各种常见的Sub-GHz LPWAN网络技术,例如,LoRaWAN、Sigfox和wM-Bus,并为用户提供独一无二的功能集成度,从而节省空间、电能和上市时间。”

Mioty通信协议采用一项先进的已被欧洲电信标准协会(ETSI)批准为电信标准的消息拆分发送技术。这项技术的射频传输时间极短,有助于延长设备续航时间,没有给大规模物联网设备换电池的后勤支持问题。此外,传输时间短还可以最大程度地减少附近射频信号的干扰,并允许在同一网络上共存数千个Mioty节点。

mioty数据包在有建筑物的区域内可以传输数公里,视线传输距离超过15公里,只用几座基站就可覆盖大型工业区或油田等户外区域。此外,移动的Mioty设备可以在最高时速120km/h时正常通信,而不会出现信号衰减问题,适用于车队管理、资产跟踪和防盗检测等应用。

STM32WL的Mioty协议栈是由Alliance Mioty的创始成员、ST授权合作伙伴Stackforce开发,交付形式是与应用程序直接集成的软件库,或者是直接写到调制解调器SoC上的固件。

Stackforce总经理David Rahusen表示: “STM32WL已经是市场公认的非常强大的平台,特别是在多协议栈支持方面表现出色。我们很高兴将Mioty这一项有前景的新LPWAN技术加到STM32WL引人注目的多协议栈组合。”

STM32WL包含在意法半导体的10年供货保障计划中,该计划保证所承诺产品长期供货,支持工业产品开发。若了解更多信息,请访问www.st.com/stm32wl

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言