search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体延长车身底盘和安全应用MCU的生命周期 推动汽车电子创新

语言版本

意法半导体延长车身底盘和安全应用MCU的生命周期 推动汽车电子创新

产品生命周期政策延期至20年,SPC56车规微控制器供货至少到2034年

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM),宣布延长在全球汽车动力总成、底盘和车身应用中部署量达数百万的SPC56车规MCU的长期供货承诺。

意法半导体汽车处理器和射频技术事业部总经理Luca Rodeschini表示:“ SPC56系列在市场上经久不衰,现在仍是各种设计项目的首选汽车MCU,集运算性能、稳健性和可靠性于一身。为确保为我们客户的新应用以及市场上已有应用提供长期的支持服务,我们今天宣布将我们独有的产品寿命承诺延期至20年,这意味着2014年问市的SPC56 MCU至少可以在市场上存续到2034年。”

意法半导体的半导体创新技术正在推动当今的汽车电气化和智能驾驶趋势,提高了汽车的经济性,安全性和可靠性。ST将继续开发更先进、尖端的半导体产品,同时恪守公司对产品生命周期承诺,满足客户的独特需求。

ST将整合过的设计和经过市场验证的软件简单地移植到新的应用程序上,这节省了其中的开发资源和成本。客户可以延长其成功产品的寿命,并继续使用SPC56通用和高性能汽车MCU进行新的设计。

技术详情

SPC56系列PowerArchitecture®32位汽车MCU有单核和多核两个产品类别,性能可伸缩性高,非易失性存储器容量在256 KB至4 MB之间,提供多种外部接口,支持主流的汽车通信连接标准,例如,LINFlex,FlexCAN和FlexRay™,同时还包括10位和12位分辨率的ADC以及多个DSPI串行外围接口。

SPC56系列包括为车身和网关应用量身定制的通用车规MCU ,该系列产品提供丰富的外设接口,包括I2C、快速以太网、灵活可变的带看门狗和定时器(eTPU, eMIOS)的ADC通道。SPC56高性能MCU主攻动力总成和安全气囊控制等底盘安全应用,多核处理器为客户提供更高的性能。开发安全性至关重要的应用的设计人员可以选择支持ASIL-D功能性安全标准的产品。芯片内置安全功能包括存储器纠错码(ECC)保护、故障收集和控制单元(FCCU),以及芯片故障安全模式。

SPC56生态系统包括多个评估板和SPC5Studio 集成开发环境(IDE),为开发部署应用提供了一个资源丰富的开发框架。

SPC56 MCU已量产。了解价格优惠,申请样品,请联系当地的意法半导体销售办事处。

产品详情访问 www.st.com/spc5-32b-auto-mcus.

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言