search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体工业峰会2020将在深圳举办

语言版本

意法半导体工业峰会2020将在深圳举办

  • ST工业峰会2020将围绕“激发智能,赋能创新”主题,聚焦电源与能源、电机控制和自动化三大领域
  • 展出100多个独创的解决方案和产品演示,举办50余场深度技术研讨分论坛

–  横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 将于12月2日在中国深圳福田香格里拉大酒店举办2020工业峰会。

作为拥有众多行业首创和18,500多项专利的科技先驱,意法半导体一直走在半导体技术创新的最前沿。第二届工业峰会主题围绕“激发智能,赋能创新”,聚焦电源与能源、电机控制和自动化的相关创新活动和技术演示。

电源与能源:意法半导体的智能电源技术处于世界领先水平,并继续跻身于全球绿色技术发展最前沿,拥有节能、创新的宽带隙半导体产品。在2020年工业峰会上,与会者将有机会体验意法半导体的MasterGaN—-世界上首个单封装集成硅驱动器和氮化镓(GaN)功率晶体管的解决方案。作为市场独一无二的电源平台,MasterGaN能使充电器和适配器减重80%,体积缩小70%,充电速度更是普通硅基解决方案的3倍。

为了展示其广泛的电源与能源应用半导体产品组合,意法半导体还将展出50W RX/TX接收/发射无线充电整体解决方案、65W USB PD Type-C GaN快速充电器芯片、包括3.6kW CCM图腾柱PFC( 功率因数校正)、15kW维也纳整流器、15kW 3L T型双向PFC在内的三个升压变换器,以及基于PLC(电力线通信)的智能太阳能面板模块解决方案。

电机控制:意法半导体为高低功率应用市场提供各种更安全、更高效的运动控制创新方案。在电机控制展区,公司将展示一系列针对家电和电动工具(低压和高压)的电机控制解决方案,包括风扇、真空吸尘器、跑步机演示装置等,其中大部分由意法半导体亚太区电机控制技术创新中心自主研发。

意法半导体还将带来其他电机控制解决方案,包括一个基于STSPIN32F0和Modbus总线的位置控制演示装置,以及基于STM32F7微控制器和EtherCAT通信的迷宫游戏位置控制装置。

自动化:意法半导体致力于提供更高效、更安全、可靠的工厂自动化和家庭/楼宇自动化解决方案。在2020年工业峰会上,公司将推出最新的低功耗、高集成度智能家居演示套件,以及基于ST BlueNRG-2和KNX的套件,展示如何通过手机应用远程控制照明灯具。

意法半导体展出的其他自动化解决方案包括:体积紧凑的资产跟踪演示装置、后装无线抄表器、STM32WL LoRa网络和云端连接模块、基于L6362A收发器的IO-Link工业模块传感器板。

面向5大工业领域的客户展品

在2020年工业峰会上,参会者还将能够现场体验客户用意法半导体产品设计的应用演示装置,包括电动汽车快速充电桩、电动滑板车无线充电解决方案,以及各种机器人解决方案和工业自动化系统、智慧家居等。

充电桩解决方案:峰会上将展出一个60-160kW直流充电桩解决方案,主要用于集中式电动车快速充电站。该方案采用了意法半导体最新的IGBT产品,可为客户提供CCS Combo2和CHAdeMO双标准充电,满足搭载大容量电池、瞄准更长续航里程的电动汽车的更快充电要求。

电动滑板车无线充电解决方案:共享电动滑板车近年来在许多国家盛行,然而,充电是滑板车面临的最大挑战。结合了意法半导体的功率MOSFET、VIPer、Triacs、PFC控制器和栅极驱动器,此次峰会上客户将展出一个快速无线充电器与停车架相结合的解决方案,帮助运营公司解决电动滑板车的路边充电难题,降低管理成本。

机器人解决方案:机器人可以很好地替代劳动力,在智能工厂中执行重复和不安全的任务,提高生产效率,降低生产成本。在2020年工业峰会上,意法半导体将展示本地客户的机器人解决方案,演示机器人如何高速、高精度工作,减轻工业场景中人类工作负荷。

自动化生产线:现场一台手机生产线装置将演示微型智能工厂是如何运行的。整个生产线分为5个工位:AOI站(自动光学检测)、打磨站、锁附站、点胶站和贴标站。该模块化的柔性生产线可以快速响应设计要求,并具有很强的环境适应性。同时,该生产线采用MES(制造执行系统),能够利用大数据来构建“互联网+工业”的新型管理模式。

智慧家居:2020年工业峰会还将设有一个智能家居展区,展出客户采用意法半导体的电源和电机控制芯片设计的各种智能家电,包括扫地机器人、人脸识别家庭安保监控系统、割草机、空调、冰箱、洗衣机、油烟机、电饭煲、智能梳妆镜和超音速吹风机等等,涵盖智能生活的方方面面。

欢迎莅临意法半导体的2020年工业峰会(2020年12月2日中国深圳),亲身体验ST和客户的尖端产品展示。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言