search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体多样化的传感技术为三星旗舰手机Galaxy Note20 Ultra锦上添花

语言版本

意法半导体多样化的传感技术为三星旗舰手机Galaxy Note20 Ultra锦上添花

  • 三星该功能丰富的大屏幕智能手机采用了ST多样化的传感技术,包括世界首个多区块直接 ToF传感器,以及ST MEMS 传感器和EEPROM存储器 ,摄像头拍照性能极其优异
  • ST以噪声最低、功耗最低的传感器,配合最高质量的软件,确保出色的用户体验

横跨多重电子应用的领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 透露,三星新推出的Galaxy Note20 Ultra手机采用了世界上最先进的意法半导体感应和控制技术,可提升智能手机的高端功能、利用好功耗预算中每一瓦电能,并具有业界最小的噪声和最小的封装。除了世界首个多区块直接 (multi-zone direct) 飞行时间(Time-of-Flight, 简称ToF) 传感器外,Galaxy Note20同时还采用了意法半导体的MEMS压力传感器、惯性测量单元和EEPROM存储器。

当前,相机性能和用户体验在消费者选购个人通信设备中变得越来越重要,因此,拍摄出锐度和细节极佳的照片和视频也是Galaxy Note20 Ultra和Galaxy Note20的重点着力方向。出于对性能和能效的重视,三星选择了意法半导体最新的低功耗6轴MEMS惯性测量单元(IMU)和低功耗性能出色的EEPROM存储器。

ST MEMS气压传感器可测量大气压力以及用户位置高度,实现精确的健身运动跟踪以及其他的垂直高度检测很重要的应用。此外,为了在对相机性能要求更高的复杂场景中进行超快、准确的对焦,三星在Note20 Ultra中增加了意法半导体的开创性的FlightSenseTM ToF传感器,这是世界上首个多区块多合一测距传感器模块。

三星的S Pen手写笔是Note 20系列的另一个重要功能。它内嵌意法半导体的 6轴IMU惯性单元,可快速检测和解释手势。这款超低功耗传感器集成意法半导体独有的机器学习逻辑,可以简化手势解释分析,系统响应几乎没有延迟,具有高检测精度。

实现这些新功能归功于低噪声和低功耗设计,意法半导体的IMU模块和压力传感器还可以有效地实现安卓操作系统的标准功能, 其中包括检测设备方向、步数、斜度、动作和气压。

意法半导体销售、市场、传播和战略发展总裁Marco Cassis表示:“从Galaxy Note20到Galaxy Note20 Ultra,三星一直承诺打造低功耗、高性能的产品,这促使我们必须把产品性能和能效提高到最高水平才能满足客户的需求。ST拥有广泛的传感器产品组合,以及EEPROM存储器、功率芯片等产品,为客户最大限度优化性能和功耗提供了广阔的选择空间。”

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言