search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体世上最小的微镜扫描技术助力英特尔Intel® RealSense™高分辨率LiDAR深度摄像头L515

意法半导体世上最小的微镜扫描技术助力英特尔Intel® RealSense™高分辨率LiDAR深度摄像头L515

  • 高能效、高分辨率的激光雷达摄像头每秒可捕获数百万深度点在工业和计算机市场有广阔的应用前景

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与英特尔合作开发出一款有环境空间扫描功能的MEMS微镜。英特尔利用这款微镜开发出一个激光雷达LiDAR系统,为机械臂、容量测量、物流、3D扫描等工业应用提供高分辨率扫描解决方案。

在Intel RealSense LiDAR摄像头L515,中,体积小巧的意法半导体微镜为LiDAR摄像头做到曲棍球大小(直径61mm x高度26mm)发挥了重要作用。微镜可以在整个视场中进行连续的激光扫描。在一个定制的光电二极管传感器的配合下,RealSense LiDAR摄像头L515可以生成整个场景的3D深度图。

意法半导体模拟、MEMS和传感器产品部总裁Benedetto Vigna表示:“每秒30帧的速度和70° x 55°的视场角,让第二代微镜继续成为3D扫描和检测应用的标杆。与英特尔长期的微镜供货关系表明,我们始终在不断地研发MEMS产品,利用我们长期领先的市场地位,满足客户严格的技术和供货要求。”

通过意法半导体MEMS的扫描功能,L515无需插值像素就能提供高分辨率的深度图和可控视场角,通过50nS的快速曝光时间可实现接近零像素模糊。

英特尔首席孵化官、公司副总裁兼新兴成长型企业与孵化部总经理Sagi BenMoshe表示: “Intel® RealSense™ 技术已用于开发机器人、物流、扫描产品和解决方案以及其他的计算机视觉应用。采用ST微镜的RealSense LiDAR 摄像头L515具有极佳的测量精度,是世界上最小的高分辨率LiDAR深度摄像头,适合各种应用场景。”

详细了解或订购Intel RealSense LiDAR深度摄像头L515,点击这里
###
关于Intel® RealSense™ 技术
让设备能够查看和理解环境,与环境互动,从环境中学到经验,英特尔RealSense技术正在彻底改变未来。从世界上最小的高分辨率激光雷达摄像头,到低功耗的平台无关的立体深度摄像头,以及可定制的软件,英特尔RealSense提供各种基于视觉的解决方案。通过不断扩大产品阵容,英特尔RealSense整体解决方案在机器人、3D扫描、人脸识别、测量和物流等领域改进应用场景。
© Intel RealSense和 Intel RealSense标志是英特尔公司(NASDAQ:INTC)在美国和其他国家/地区的商标。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言