search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > SYSGO和意法半导体在CES 2020上展示安全车联网

语言版本

SYSGO和意法半导体在CES 2020上展示安全车联网

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST; 纽约证券交易所代码:STM)与世界领先的欧洲可认证嵌入式实时操作系统(RTOS)开发公司SYSGO,将在美国内华达州拉斯维加斯CES 2020消费电子展(2020年1月7-10日)上联合展示一个安全型Telematics车联网解决方案。

这款由双方合作开发的汽车安全网关基于意法半导体的安全Telematics和通信连接专用汽车处理器Telemaco3P系统芯片(SoC)与SYSGO的基于PikeOS虚拟机管理程序的RTOS系统,为汽车市场带来航空电子级的安保功能。

Telemaco3P平台是一个高成本效益的车云安全连接解决方案,其非对称多核架构基于强大的应用处理器与电源管理功能优化的独立的CAN控制子系统。ISO 26262标准芯片设计、嵌入式硬件安全模块,以及环境温度高达105°C的汽车级质量认证,让开发者能够开发支持高速率无线连接和无线固件升级的各种安全型Telematics应用。

PikeOS扩展了安全Telematics概念,采用主动安全概念将所有信道和应用置于单独的封闭单元内,各个单元之间不能互连互通,除非开发人员明确允许并配置。这种严格的内核级别的安全隔离可以防止最初发生的故障或被恶意攻击的软件影响在其它单元运行的软件。PikeOS是目前唯一通过Common Criteria(EAL 3+)认证的RTOS /虚拟机管理软件,已被航空电子、铁路和汽车行业用于开发各种安全关键型应用。

该汽车安全网关采用一个全面保护的安全概念,包括虚拟防火墙、入侵检测系统(IDS)、快速和安全启动功能,以及软件安全无线更新,支持安全移动云接入,以及车载安全Wi-Fi®、Bluetooth®、以太网和CAN总线。在CES 2020上,意法半导体和SYSGO将演示该汽车安全网关如何检测并有效阻止无线网络攻击。

意法半导体汽车与分立器件产品部战略与汽车处理器事业部总经理Luca Rodeschini表示:“安全Telematics是先进驾驶辅助系统的主要组成部分,安全认证将成为OEM和供应商主要关注的问题。SYSGO不仅掌握软件安全技术,还拥有大量的认证专业知识,我们很荣幸能够与他们合作,力争使汽车解决方案朝着可认证的目标再迈出一步。”

SYSGO市场与合作副总裁Franz Walkembach表示:“意法半导体是汽车安保领域的先驱,我们很荣幸与他们合作,为下一代汽车提供可靠的Telematics解决方案。我们与ST拥有共同的理念:将我们的安全专业知识带入汽车市场。我们在CES 2020上的联合演示是我们合作的第一步。”

该汽车安全网关将在智慧城市展的Automotive Grade Linux活动上(Westgate展厅1815号展位)展出,同时在Westgate酒店的SYSGO包间(18楼1830室)内展出。

关于SYSGO
SYSGO是世界领先的欧洲嵌入式操作系统提供商,支持航空航天、汽车、铁路和IIoT工业物联网等行业开发安全关键应用长达25年之久。本公司开发出了世界上第一个通过SIL 4认证的多核实时操作系统PikeOS,这款直接在硬件上运行的虚拟机管理软件(Type 1)已通过最严格的安全标准认证,例如,IEC 61508、EN 50128和ISO 26262。就安全性而言,PikeOS是目前唯一通过Common Criteria (EAL3+)认证的隔离型实时嵌入式内核。此外,PikeOS提供了完全认证的编程接口,因此,可以按照“安全设计”原则进行应用程序开发。针对非关键系统,SYSGO还提供一个扩展实时性的工业级Linux发行版嵌入式操作系统ELinOS。

SYSGO与客户在整个产品生命周期内密切合作,支持三星、空中客车、泰雷兹、大陆集团等客户,按照国际功能性安全和IT安全标准完成软件的正式认证。SYSGO公司总部位于德国法兰克福附近的克莱因温特海姆(Klein-Winternheim),在法国、捷克共和国和英国设有子公司,销售网络遍布全球。本公司隶属于欧洲泰雷兹集团。

媒体联系人:

Markus Jastroch
Director Marketing Communication
SYSGO
Markus.jastroch@sysgo.com
+49-6136-9948-652

Agency: Prolog Communications
sysgo@prolog-pr.com
+49-89-800-770

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言