search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体STM32WBA6新系列高集成度无线微控制器, 集更多功能、性能和能效于一身

意法半导体STM32WBA6新系列高集成度无线微控制器, 集更多功能、性能和能效于一身

高性价比、高集成度嵌入式微控制器,面向智能家居、医疗、工厂和农业领域新兴 2.4GHz无线应用

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
fiona.zhu@st.com

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 发布了下一代STM32高能效短距离无线微控制器 (MCU),可简化消费电子产品和工业设备与物联网的连接。

 

STM32WBA6新系列微控制器用于物联网智能设备,例如,穿戴医疗设备、健康监测器、动物项圈、电子锁、远程天气预测传感器等。新系列无线微控制器集成容量更大的内存和更多数字系统接口,同时保持能源效率,在新兴的产品设计中可以处理更丰富的功能。

 

STM32WBA6 MCUs还内置可以通过SESIP3和 PSA Level 3认证的安全资产,例如,加密算法加速器、TrustZone® 隔离、随机数生成器和产品生命周期管理,有助于客户满足即将出台的 RED 和 CRA 法规的要求。

 

意法半导体通用 MCU产品部总经理 Patrick Aidoune 表示:“稳健可靠的标准化无线连接是物联网成功的关键。STM32WBA6新系列MCU具有更丰富的功能和更大的存储容量,可满足智能家居、医疗、工厂和农业等高端应用的需求。现在,有了这些产品,客户可以加快开发速度,满足消费电子和工业市场对新产品的需求:功能更多,性能更强,尺寸更小,能耗更低。”

 

STM32WBA6新系列微控制器的无线子系统支持蓝牙、Zigbee、Thread、Matter等在 2.4GHz频段运行的网络协议,并允许设备同时使用多种协议进行通信。这样,智能家居网桥等网络系统就可以通过蓝牙与业主的手机App通信,同时还可以通过 Zigbee 等Mesh网络管理照明或恒温器。STM32WBA6 系列还有单协议产品,以满足看重简单和性价比的客户需求。

 

客户评论:
Meta System 首席技术官 Vittorio Ferrari 表示: “丰富的硬件功能、低功耗、先进的网络安全和出色的性价比让 STM32WBA6 成为我们先进的车载驾驶员监测、事故跟踪和紧急呼叫解决方案的理想之选。借助广泛的生态系统和 ST 强大的技术支持,我们能够快速启动产品原型开发,并根据所有适用的行业要求获得相关认证。我们有望在 2025 年第二季度开始生产新产品。”

 

技术说明:

  • 通过集成处理器内核、外设接口和无线子系统,STM32WBA6 MCU 可帮助产品开发人员简化新设计,缩小产品尺寸,节省电子物料清单成本。与之前的 STM32WBA5 系列相比,新系列 MCU 将片上闪存和 RAM容量提高多达一倍,为应用代码和数据提供了充足的存储空间。
  • STM32WBA6新系列MCU具有更大的内存,片上闪存高达 2MB,RAM高达512KB,支持更复杂的应用程序。
  • 原本就比较丰富的数字外设接口,现在又增加了 USB 高速接口,以及更多的数字接口,包括三个 SPI 端口、四个 I2C 端口、三个 USART 和一个 LPUART。
  • STM32WBA6 系列支持同时运行多协议的无线通信功能,使其成为在其他协议上层运行的Matter协议的应用设计的理想选择。作为 STM32Cube生态系统的组件,X-CUBE-MATTER 软件包集成了 Matter SDK工具,并附带应用代码示例,可以降低应用开发难度。
  • 无线子系统改进了接收性能,接收灵敏度达到 -100dBm,在最大通信距离内实现更可靠的网络连接。
  • STM32WBA6 系列采用高能效的 Arm® Cortex®-M33内核,内置浮点单元和DSP扩展指令集,主频最高100MHz。
  • STM32WBA5 和 STM32WBA6两个系列都支持最新的欧盟无线电设备指令 (RED) 网络安全规定,SESIP3认证目标将大大简化客户设备的合规手续。
  • 封装选择范围从 7mm x 7mm UFQFPN48 到 6mm x 6mm UFBGA121(121 引脚)。
  • 还有一个很薄的晶圆级芯片级封装 WLCSP88,尺寸仅为 3.78 毫米 x 3.46 毫米。

 

STM32WBA6 MCU现已投入生产,如需了解更多信息,请访问www.st.com/stm32wba。

 

STM32 是 STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是,STM32 已在美国专利商标局注册。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现100%使用可再生电力的目标。
详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content