search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布安全软件,保护STM32边缘AI设备连接AWS IoT Core的安全

意法半导体发布安全软件,保护STM32边缘AI设备连接AWS IoT Core的安全

新开发者软件为STM32H5设计,利用ST的Secure Manager安全软件,简化物联网设备与AWS平台的安全连接

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)日前在STM32Cube开发工具包内新增一款软件,以简化高性能物联网(IoT)设备与AWS云的连接。

 

意法半导体发布了X-CUBE-AWS-H5扩展包,让物联网设备能够无缝、安全地接入AWS云。在这个软件扩展包中有一套为专门终端设备STM32H5系列高性能微控制器设计的软件库和应用代码示例。

 

该解决方案基于FreeRTOS开源实时操作系统和意法半导体的Secure Manager嵌入式安全软件,可以与最近发布的STM32H5探索套件配套使用,让开发人员能够将基于STM32H5的物联网设备原型轻松安全地连接到AWS IoT Core物联网平台。

 

STM32市场总监Daniel Colona表示:“STM32H5是为下一代物联网边缘设备准备的,为市场带来以有限的能耗预算处理复杂应用的性能。STM32Cube生态系统帮助开发人员释放STM32H5的强大功能,加快应用开发速度,并用我们最新的软件安全连接到AWS云中强大的存储和数据分析服务。”

 

STM32H5 是性能最强的Arm®Cortex®-M33 MCU系列之一。无法改变的设备身份是在意法半导体工厂内写进设备之中。配合意法半导体的安全管理器,这个方法可以简化智能设备在AWS云端的注册过程,而且无需购置昂贵的安全基础设施,在生产过程中保护物联网设备身份。

在生产期间和安装现场,设备还可以享受第三方服务提供商的远程网络开通和证书管理服务。

 

Secure Manager的隔离功能可以保护多方共同持有的知识产权,又称多方持有IP保护。这个软件属于一个保障全面的安全服务,在开发制造过程中和安装现场,保护STM32应用开发者和合作伙伴资产的秘密和完整性。

 

这个软件非常适合边缘AI的使用场景,神经网络模型在边缘设备上运行,Secure Manager提供安全保护,并通过云完成进一步的人工智能训练和安全更新。The STM32Trust TEE Secure Manager让系统安全变得更强、更简单。

 

总体而言,STM32Cube生态系统配合STM32H5微控制器为开发人员开发符合未来法规和标准的物联网应用提供了一个强大而安全的平台。STM32H5于2023年3月推出,是第一个支持Secure Manager的微控制器,目标应用是PSA Certified level 3 和 SESIP3认证。

 

X-CUBE-AWS-H5软件包现在即可下载。

 

更多详情,请访问www.st.com/x-cube-aws-h5

 

STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

 

关于意法半导体

意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(适用于范围1和2,部分适用于范围3)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content