search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布创新红外传感器,提升楼宇自动化的人员存在和移动检测性能

语言版本

下载

意法半导体发布创新红外传感器,提升楼宇自动化的人员存在和移动检测性能

带有微加工热敏晶体管的高集成度、超低功耗传感器可取代传统的被动红外探测器

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布新型人体存在和移动检测芯片,可提升传统使用被动红外(PIR)传感技术的安保监视系统、家庭自动化设备和物联网设备的监测性能。

 

传统的PIR传感器只有在被检测物体移动时才能产生可测量的响应信号。而STHS34PF80传感器内置热敏晶体管,因此能够检测到静止物体。此外,PIR传感器感知移动物体需要Fresnel透镜,而意法半导体的新探测器则采用了一个更简单的无透镜的结构。

 

意法半导体AMS MEMS子产品部总经理Simone Ferri表示:“今天的智能家居、智能建筑和物联网需要精确的人员存在检测功能,以提升照明、供暖、安保、安全监控等系统的控制能力,打造一个可持续发展的未来。ST的新型STHS34PF80是一款经济实惠的超低功耗传感器,不管被检测到的人员是否在建筑内移动,都能确保建筑自动化系统的运行始终如一,不受干扰。此外,这款新产品还创新地将CMOS芯片制造工艺、硅微加工技术和低压电路设计能力整合在一起。”

 

STHS34PF80嵌入了人员存在和移动检测智能算法,目标应用有警报安保系统、家庭自动化、智能照明、物联网设备、智能储物柜和智能可视对讲系统。无透镜四米检测距离和80°视场角可覆盖传感器前方大部分区域。工作电流为10µA,功耗低于传统PIR,以3.2mm x 4.2mm x 1.455mm贴装封装,结构紧凑,适用于自动化生产线高速组装。该传感器的抗直射光线干扰和电磁干扰(EMI)的能力很强。

 

ST提供的传感器评估板STEVAL-MKI231KA可帮用户简化STHS34PF80的测试开发过程。开发人员只需把这块子板插接到X-NUCLEO-IKS01A3 或 STEVAL-MKI109V3 主板上,就可以用意法半导体的 Unico-GUI图形界面软件对这款红外传感器进行配置,开始一个简化的测量流程。在GitHub上可以找到STHS34PF80的驱动程序。此外,X-CUBE-MEMS1 软件包中还有一个现成的软件库,用于补偿、检测人或物体存在。用户可以先快速运行简单的应用程序,用STHS34PF80测量,测试结果,然后开始创建一个新应用程序。

 

详细技术信息
STHS34PF80采用意法半导体成熟可靠的绝缘体上硅(SOI) CMOS技术,在同一芯片上高效集成热敏MOSFET(TMOS)晶体管以及数字读出电路。TMOS热敏器件对入射到晶体管栅极的红外辐射的加热效应很敏感。SOI的架构利用意法半导体成熟的MEMS(微机电系统)工艺简化了微机械加工过程,对TMOS晶体管进行热隔离,确保温度感测的准确度。

 

TMOS的电源电压低于使晶体管完全导通所需的阈值电压。在这种亚阈状态下,漏极-源极电流高度依赖温度,能够对极低的红外辐射做出反应,产生可以准确测量的电压信号。这个物理特性使传感器能够通过红外辐射检测人的存在,与人是在移动还是静止无关。

 

亚阈工作模式的另一个好处是晶体管的功耗很低,基于STHS34PF80的传感器的电池续航时间更长,因此需要的充电次数或电池数量更少。此外,标准CMOS制造技术能够确保晶圆成本效益和良率,同时利用亚微米晶体管可以降低传感器的尺寸。这与PIR传感器不同,PIR传感器的灵敏度可能取决于热电像素的大小。此外,片上集成的数字接口可以直接连接主机,无需外加模拟前端电路。

 

STHS34PF80现已量产,采用10引脚栅格阵列(LGA)封装。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

下载

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载