search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出新STM32微处理器,让先进物联网设备兼顾性能、功耗和成本

语言版本

意法半导体推出新STM32微处理器,让先进物联网设备兼顾性能、功耗和成本

STM32MP13 MPU面向传统嵌入式微控制器难以胜任的应用场景在新的注重成本的单核微处理器内整合更高性能、更多安全功能与更优的能效

article image

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出最新的STM32微处理器(MPU),赋能下一代智能设备,创造更安全、低碳绿色的生活。

节能降耗、降低运营成本、提高安全性、改进用户体验是智能建筑、工厂自动化和智慧城市的主要发展趋势。工业自动化、通信网关、支付终端、家电和控制面板等满足这些需求趋势的最新应用对处理器提出了更高要求,要求处理器具有很高的软件执行能力、低功耗、更高的安全性和先进的功能集成。

针对这些需求,意法半导体基于多年深耕STM32微控制器(MCU)的沉淀和强大的开发生态系统,开发出了MPU产品家族。现在,该产品家族又迎来了新成员STM32MP13 MPU。新产品现已投入量产,是迄今为止价格最实惠的 STM32 MPU,同时为产品开发人员进一步拓宽了选型范围。新微处理器还支持最新的安全功能用以保护连接设备的安全。

意法半导体通用微控制器子产品部执行副总裁 Ricardo De Sa Earp 表示:“我们的 STM32MP13 单核MPU完美地兼顾了功耗、价格和性能,主攻性能要求高于典型高端嵌入式微控制器的应用。 凭借先进的安全功能,这些器件可加快终端产品获得当今最先进的安全标准认证,包括 SESIP Level 3 和支付卡行业 (PCI) PTS/POI 6.0 规范认证。”

HID门禁设备部 PACS 总监 Damon Dageenakis 解释:“作为意法半导体STM32 MPU 的客户,HID 已在一款重要的门禁产品的关键设计中整合 STM32MP13。我们认为这款新产品有几个主要优势,包括性能、功耗和能效。加密引擎和安全启动等功能可以实现所有的强大的网络安全特性和功能,先进的外设能够满足我们对外设的苛刻要求。”

新MPU搭载1GHz Arm® Cortex®-A7 应用处理器内核,整合丰富的外设以及在STM32 MCU中经市场验证过的节能创新。STM32MP13 通过加密算法加速器,侧信道保护、防篡改、安全存储,配合Arm TrustZone® 技术和可信固件(TF-A 和 OP-TEE)安全处理环境,保证物联网设备具有很高的安全性。外围功能包括两路可轻松集成到工业设备比如可编程逻辑控制器(PLC)的千兆以太网端口。

STM32MP13 和 STM32MP15 共用开发工具和软件,其中,完全主线化的OpenSTLinux 发行版包括Linux 板级支持包 (BSP)、驱动程序、由安全生产支持的安全引导链和流行的应用框架。 OpenSTLinux 发行版有助于加快终端产品上市时间,节省开发成本,确保软件能够无缝迁移扩展。新的 X-LINUX-RT 扩展包适用于STM32MP13 和 STM32MP15全系产品,为OpenSTLinux发行版增加了Linux 实时功能。

技术详情
除了填补嵌入式 MCU与应用处理器之间的空白外,STM32MP13 MPU还借助强大的MCU生态系统为开发者提供各种工具。STM32MP13 非常适合与 Qt 图形框架配合使用,快速开发复杂的响应式用户界面。用户可以利用强大的工具和优化的软件库,把STM32 MCU项目代码轻松移植到MPU。这些都归功于意法半导体与授权合作伙伴 Qt 广泛合作。

Qt集团产品管理部高级副总裁 Marko Kaasila 表示:“STM32MP13新系列微处理器加强了 Qt 对经济型MPU的支持,尤其是在工业和安全相关用例中。开发团队使用Qt 的跨平台开发测试工具,在ST的 MCU和MPU上部署应用,可以显著提高开发效率。这种方法的扩展能力很强,Qt 允许开发团队用相同的代码库在MCU 到 MPU的不同器件上创建一致的用户体验。”

除了获得 MPU 的更高性能、灵活的电源管理、实时操作系统 (RTOS) 支持、集成的强大安全功能和丰富的外设之外,STM32MP13用户还享有很多其它好处,例如,多种类型封装帮助用户优化成本和实现设计灵活性,支持使用低至四层的低成本 PCB,无需昂贵的激光通孔。意法半导体为用户提供 PCB 布局参考设计,进一步减轻设计人员的工作量。

意法半导体还提供STM32 MPU 专用电源管理芯片(PMIC) STPMIC1) ,帮助开发人员优化功耗,实现最高的能效等级,并最大限度地延长电池续航时间。与采用分立器件的定制解决方案相比,ST PMIC 还节省了物料清单成本、工程量和 PCB面积。

STM32MP13 MPU系列包括 STM32MP131、STM32MP133、STM32MP135,三款产品现已量产。 样片和电路板可通过当地代理商购买。

详情访问https://www.st.com/stm32mp1.

STM32 是 STMicroelectronics International NV(意法半导体国家有限公司) 或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体垂询
祝宁 Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言