search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布100W无线充电接收芯片,面向当前最快的Qi无线充电

语言版本

意法半导体发布100W无线充电接收芯片,面向当前最快的Qi无线充电

大功率处理能力,提升移动用户体验,为医疗设备和智能工业技术带来新机遇

article image

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出了100W无线充电接收器芯片,这是业内额定功率最高的无线充电接收芯片,面向当前市场上最快的无线充电。使用意法半导体的新芯片STWLC99,不到30分钟即可将一部电池容量最大的高端智能手机充满电。
意法半导体模拟定制产品部总经理 Francesco Italia表示:“今天,手机是数字生活的重要组成部分,同时也是许多人的重要商务工具。我们的 STWLC99可以大幅提升充电速度,提高无线充电器可用性,并为用户生活带来更多好处。该芯片的前所未有的功率处理能力还改变了工业工具、医疗监护、药泵、移动机器人、无人机等电池供电设备的发展前景,延长设备续航时间,缩短充电时间。”
除了提高用户便利性之外,大功率无线充电技术还能让设计人员创造出无电源插座和电源线的工业设备,给终端用户带来各种好处。取消充电插座可以节省电路板空间,加强设备的防水或防尘的密封性,便于在具有挑战性的环境中操作运行。
无线充电技术可以避免烦人的电线缠绕问题。机器人、无人机等独立移动的设备可以轻松充电,无需机器或人工连接充电线。
STWLC99采用 4.859m x 4.859mm 晶圆级芯片封装 (WLCSP),现已量产。

技术详情:
STWLC99 的节能架构包含带低 RDS(on) MOSFET 的同步整流器和低压差稳压器,将充电器接收到的电能发射到电池,同时把损耗和耗散功率降至最低。
新产品符合 Qi 1.2.4 和 1.3版规范,支持 Qi Extended Power Profile (EPP) ,采用意法半导体专门优化的 STSuperCharge (STSC) 快速充电协议。与意法半导体的 STWBC2-HP 发射器解决方案配套使用时,这款接收芯片可以实现最高100W的充电功率。

STWLC99 用片上非易失性存储器保存配置参数,通过I2C 接口交换配置数据和充电控制命令。芯片内置全套安全保护功能,包括电流检测精确的异物检测、传输模式 Q 因数检测,以及过流、过压和过热保护。

STWLC99 还可以用作充电发射器,为其他设备充电,最大功率25W。

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体垂询
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言