search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体引入Stackforce的wM-Bus智能电表总线协议栈,丰富STM32WL无线微控制器生态系统

语言版本

意法半导体引入Stackforce的wM-Bus智能电表总线协议栈,丰富STM32WL无线微控制器生态系统

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)和授权合作伙伴Stackforce公司联合发布一个无线远程抄表系统M-Bus(wM-Bus)总线软件栈。利用STM32WL微控制器 集成的sub-GHz射频模块和所支持的多种调制方案,该通信协议栈可以无线远程收集表计数据,为智能电表系统开发者节省物料成本,并提高设计灵活性。

wM-Bus协议栈由Stackforce开发,符合大部分EN 13757-3/-7标准,包括Wireless M-Bus 协议的顶层和底层(EN 13757-4),以及整个欧洲在868MHz频段上使用的wM-Bus 的S、T、C三种模式,还有169MHz的N模式可选。此外,该软件栈还符合其它几个计量标准,包括最常用的开放式计量系统(OMS)规范,以及特殊的计量标准,例如,荷兰智能电表要求(DSMR)或CIG意大利燃气委员会的规范。

意法半导体STM32无线产品市场经理Hakim Jaafar表示:“通过与Stackforce合作,STM32WL的多协议兼容性达到了新的水平。这款无线wM-Bus协议栈将让STM32WL成为电表、气表、水表等各种智能表计的关键组件。”

Stackforce公司总裁David Rahusen表示:“我们很荣幸被ST指定为嵌入式系统集成下一阶段的开发合作伙伴。我们很快就会将wM-Bus协议栈加到LoRaWAN协议栈上,利用STM32WL的独有功能,在一颗芯片上整合wM-Bus无缝集成计量基础设施的优势与计量应用急需的LoRaWAN远程通信功能。”

依托STM32开发生态系统,STM32WL超低功耗微控制器采用意法半导体的一系列技术和设计方法,以满足智能表计设计人员的需求。STM32WL内部的sub-GHz射频模块具有宽线性频率范围,双功率输出,并满足EN 300 220、FCC CFR 47 Part 15、 ARIB T108以及其它无线电设备法规,包括中国无线电法规要求,以协助设备厂商开发适用于全球市场的产品。其它重要功能特性包括集成的开关式电源(SMPS)和硬件加密加速器。

点击此处可下载Stackforce wM-Bus协议栈。wM-Bus over LoRaWAN协议栈将于2020年7月底上线。

STM32WL微控制器现已投产,片上闪存最大容量256KB,采用BGA73封装,并参与意法半导体10年产品寿命承诺计划。

详情访问www.st.com/stm32wl。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言