search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出USB-IF认证开发板,将USB-C®和USB快充功能延伸到嵌入式应用

语言版本

意法半导体推出USB-IF认证开发板,将USB-C®和USB快充功能延伸到嵌入式应用

  • USB-IF认证解决方案可为最终产品认证提供可靠参考
  • 促进现有的支持USB PD的USB-C®快充充电器和线缆的二次使用和可靠的互操作性
  • 利用片上集成的意法半导体独有的功能,以经济划算的方式划分系统

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布USB-IF认证开发板,助力设备厂商升级更新电池供电产品,享受最新的USB PD (USB输电)技术带来的好处,包括更快的充电速度和USB-C®充电器及电缆二次使用便利性。

随着手机等电子产品的电池容量越来越大,通用快充生态系统正在迅速发展壮大。最新USB PD充电器将最大功率提高到100W,同时USB PPS(可设置电源)功能可以动态调整电流电压,优化充电性能。智能扬声器、电动工具、穿戴设备、机器人、游戏手柄、充电宝、无人机等各种电子产品,过去使用老式USB micro-B插口或其它专有端口充电,现在可以借助这个生态系统享受USB-C技术的好处和互操作性,同时充电速度更快。

为了支持这项技术升级,意法半导体开发出一款USB- IF (USB开发者论坛)认证的100W PPS USB 受电设备(PSD)评估板,这块板子可以加快新设计的开发速度,并可以辅助客户完成最终产品认证。

意法半导体微控制器部门副总裁兼事业部总经理Ricardo de Sa Earp表示: “如果现在使用我们的USB-IF认证开发板,客户可以在自己的产品中快速导入、利用USB-C的所有优势,而且还可以在申请认证的电路板中二次使用这一可靠的平台,为建立一个安全可靠的USB Type-C和USB PD生态系统做出贡献。

USB-IF总裁兼首席运营官Jeff Ravencraft表示:“在USB Type-C线缆和端口上实现USB PD功能,这一无与伦比的整合正在推动各种USB充电应用领域和市场快速创新。像ST新评估板这样的创新解决方案,对于促进消费者期待的USB-IF认证USB PD和USB Type-C设备的持续增长至关重要。”

这款经过认证的产品(USB-IF TID: 3036)整合意法半导体的Nucleo-G071RB和 X-Nucleo-USBPDM1开发板。Nucleo-G071RB搭载业界首款集成USB Type-C PD控制器的通用微控制器STM32G0,可以实现更高的系统集成度,以及支持新的用例。X-Nucleo-USBPDM1板载意法半导体的TCPP01-M12端口保护配套芯片。

此外,客户可以借助STM32生态系统的强大开发工具和软件,快速、轻松地完成研发项目。现有的基于老式5V USB充电功能的微控制器的产品,只需增加很少的外部组件即可升级到USB Type-C。

Nucleo-G071RB和 X-Nucleo-USBPDM1 现在可以从st.com或分销商处购买。

技术详细信息
STM32G0 MCU 和 TCPP01-M12 可以实现一个高效且经济的双片解决方案,能够控制和保护具有USB PD功能的USB Type-C端口,并能够满足嵌入式应用的需求。

TCPP01-M12高压模拟前端配套芯片集成一个用于控制外部功率开关管栅极的电荷泵,使设计人员可以选择经济划算且导通电阻RDS(on)小低于P沟道开关管的N沟道MOSFET。在低功耗模式下,当没有连接电缆时,芯片功耗为0nA,从而可以延长电池续航时间。

TCPP01-M12的内部电保护功能包括VBUS引脚上的5V-22V可调过压保护、配置通道引脚上的短接VBUS保护、无电电池管理、VBUS和CC引脚上高达±8kV的IEC 61000-4-2 ESD静电保护。TCPP01-M12的QFN12封装比分立器件方案少占电路板空间80%。

若想了解STM32的 USB-C 解决方案,详情访问 www.st.com/stm32-usb-c。

若想了解X-Nucleo-USBPDM1,详情访问 www.st.com/x-nucleo-usbpdm1。

STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标,特别是,STM32已在美国专利商标局注册。

USBType-C®和USB-C®是USB开发者论坛的注册商标。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言