search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出STM32系统芯片,加快LoRa® IoT智能设备开发

语言版本

意法半导体推出STM32系统芯片,加快LoRa® IoT智能设备开发

通过智能基础设施及物流、智能工业和智能生活促进世界可持续发展,横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST; 纽约证券交易所代码:STM)展示了全球首款通过长距离无线技术将智能设备连接到物联网(IoT)的LoRa®系统芯片(SoC)。

 

STM32WLE5 系统芯片使产品开发人员能够创建远程环境传感器、仪表、跟踪器和过程控制器等设备,帮助企业有效地管理能源和资源的使用情况。

 

 

该系统芯片在一个易于使用的单片产品内整合了意法半导体的超低功耗STM32微控制器设计技术与LoRa兼容射频技术。有多项专利正在审批中的射频功率管理架构将确保STM32WLE5具有独一无二的性能。意法半导体LoRaWAN无线网络通信软件已经通过所有区域认证,可在全球范围内使用。

 

 

意法半导体微控制器事业部总经理Ricardo De Sa Earp表示:“我们的新产品STM32 无线系统芯片扩展了现有的STM32W 无线MCU产品线,简化了新产品开发,同时节省了材料清单成本,并使系统可靠性和能效最大化。此外,通过将现有嵌入式设计移植到STM32WLE5,开发人员可以轻松地引入无线连接,充分利用STM32 MCU架构的优势。”

 

意法半导体工业产品10年生命周期滚动保证 承诺支持STM32WLE5用户。

 

STM32WLE5采用5mm x 5mm UFBGA73封装,完全支持经过市场检验的STM32生态系统,包括STM32Cube软件工具,以及获得认证的全球通用的LoRaWAN软件栈和源代码。若了解OEM客户订购、产品价格和样片申请信息,请联系当地意法半导体销售办事处,。

 

详情访问 www.st.com/stm32wl。

 

或点击查看相关博文https://blog.st.com/stm32wl。

 

技术详情:
片上集成的射频模块基于Semtech SX126x IP内核,具有高低功率两种发射模式,涵盖全球1GHz以下150MHz-960MHz的开放频带,确保模块兼容所有地区的LoRa网络。因此,OEM厂商可以将STM32WLE5部署到全球所有市场,确保技术层面的兼容性,并有助于提高运营效率和客户支持服务。接受灵敏度低至-148 dBm,集成两个最高15dBm的功率放大器,在同一封装内,最大发射功率可达22dBm,从而最大限度地延长了无线通信距离。

除了嵌入式LoRa调制技术之外,STM32WLE5还能够处理(G)FSK, (G)MSK和BPSK调制方法,因此,允许开发者使用各种替代协议,包括专有协议。此外,高射频性能且低功耗,确保无线连接的可靠性,并延长电池续航时间。

该微控制器利用意法半导体的STM32L4架构,该架构基于支持DSP扩展指令集的Arm®Cortex®-M4内核,提供超低功耗技术,包括动态电压调节和意法半导体的零等待周期执行闪存代码的自适应实时加速技术ART Accelerator™。

片上闪存容量充足,64KB、128KB和256KB 三种容量可选,使开发人员可以为包括应用和射频在内的整个平台,选择最佳的代码存储容量和数据存储容量。

用户还受益于STM32L4微控制器的内置数据安全功能,包括硬件公钥加速器(PKA)、硬件随机数发生器(TRNG)、扇区读写保护(PCROP)以及支持包括RSA在内的最先进的加密算法。

STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。 特别是,STM32已在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

媒体联系人

意法半导体

祝宁 Fiona Zhu

电话:10 5797 9343

Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言