search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体边缘人工智能传感器系列新增分析密集运动的惯性模块

意法半导体边缘人工智能传感器系列新增分析密集运动的惯性模块

延长可穿戴设备、跟踪器和运动检测设备电池续航时间

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体的 LSM6DSV32X 6 轴惯性模块 (IMU) 集成一个满量程 32g 的大加速度计和一个满量程4000 度每秒 (dps)的陀螺仪,可测量高强度的运动和撞击,包括自由落体高度估算。新的传感器模块面向未来新一代边缘人工智能应用,让开发者能够在可穿戴设备、资产跟踪器以及工人碰撞和跌倒警报器上开发更多新功能,延长电池续航时间。

 

意法半导体拥有一系列内置机器学习核心(MLC) 和基于决策树的 AI 算法的智能传感器,LSM6DSV32X就属于这个产品系列。在模块内部,机器学习核心(MLC)执行情景感知算法,有限状态机(FSM)处理运动跟踪算法,产品开发人员可以利用这些功能开发更多新应用,最大限度地减少响应延迟,节省电能。利用芯片内部嵌入的功能, LSM6DSV32X 能够将健身活动识别等功能的功耗预算削减至 6μA 以下。LSM6DSV32X 还嵌入了意法半导体的传感器融合低功耗 (SFLP) 算法, 执行 3D方位跟踪算法时功耗仅为 30μA。因为支持自适应自配置 (ASC),该模块可以实时自主地重新配置传感器设置,以持续优化传感器的性能和功耗。

 

除了加速计和陀螺仪之外,LSM6DSV32X 还集成了意法半导体的 Qvar 静电电荷变化感测功能,可处理触摸、滑动和点击等高级用户界面的手势控制功能。该模块还包含一个模拟信号集线器,用于采集和处理外部模拟信号。

 

依靠意法半导体提供的大量的现成的软件库和开发工具,产品开发人员可以加快新产品的研发和上市时间。在这些开发支持工具中,直观 的MEMS Studio开发环境支持开发者评估传感器的功能和开发用例。在GitHub网站上托管的资源库中,还有健身运动识别、头部姿态识别等代码示例。此外,还有很多其他资源,例如,硬件转接口可以把 IMU 连接到意法半导体的评估板和概念验证板上,例如 ProfiMEMS 板、Nucleo 传感器扩展板和 Sensortile.box PRO板。

 

LSM6DSV32X  计划于 2024 年 5 月开始量产,采用 2.5mm x 3mm x 0.83mm 14 引脚 LGA 封装。询价和申请样片,联系当地的意法半导体销售办事处。

 

详情请访问 https://www.st.com/lsm6dsv32x 。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content