search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体扩大STM32Cube开发环境,简化单核MPU裸机软件开发

意法半导体扩大STM32Cube开发环境,简化单核MPU裸机软件开发

article image

媒体关系

意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体新软件帮助工程师把STM32微控制器应用代码移植到性能更强大的STM32MP1微处理器上,将嵌入式系统设计性能提高到一个新的水平。

 

随着终端用户不断要求日常生活工作设备具有更多的功能和更快的响应速度,设备厂商需要使用有效的解决方案来提高产品性能。工业实时应用是一个典型的例子。越来越多的加工设备、工厂自动化系统、物流零售技术、物联网设备和数字标牌要求主控制器具有更高的性能,而微控制器(MCU)无法满足性能要求。

 

意法半导体的STM32MP1微处理器(MPU)专注这些发展趋势,整合性能更强大的ARM®Cortex®-A7应用级体系架构与更高的处理能力和存储容量。现在,用户可以利用新的软件包STM32CubeMP13来移植原本为较小、简单的MCU设计的代码,并在下一代产品中解锁MPU的更高性能和更多算力。

 

STM32Cubemp13让开发者能够在STM32MP13系统芯片上运行嵌入式裸机应用软件或RTOS操作系统,是执行时间比常规微控制器更短的OpenSTLinux的替代方案。用户还可以确保移植过来的代码继续满足原软件的严格的实时要求,例如,中断时间和输入输出延迟。 此外,RTOS可以利用MPU的更大存储空间,同时保留低功耗的优势。

 

STM32Cubemp13完全集成在STM32Cube生态系统中,让已经使用STM32嵌入式微控制器的设计人员,在熟悉的相同的开发环境中,把原来的基于微控制器的项目升级到基于性能更高的MPU。该软件包含有STM32CubeMX设备配置器、STM32CubeIDE开发环境和 STM32CubeProgrammer烧录工具。

 

STM32CubeMP13配备在STM32MP13 ARM Cortex-A7 MPU上运行嵌入式代码所需的全部组件,其中包括板级支持包(BSP)和硬件抽象层(HAL)。Azure RTO(将移交给Eclipse ThreadX联盟)是预先集成的实时操作系统。此外,该软件包还提供代码示例,帮助嵌入式开发者解决MPU系统的更多复杂问题,包括从外存引导、电源管理、DDR-RAM自我刷新控制。

 

STM32MP13的入门级应用包括工业制造、智慧城市、智能家居、零售,医疗市场,开发者可以继续使用现有的生态系统和OpenSTLinux发行版开发这些应用。

 

这是一个免费软件,下载地址:https://www.st.com/en/embedded-software/stm32cubemp13.html。

 

* STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册的商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content