search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出多连接方式开发套件,瞄准室内外资产跟踪应用

语言版本

意法半导体推出多连接方式开发套件,瞄准室内外资产跟踪应用

article image

意法半导体的 STEVAL-ASTRA1B 多连接评估平台为资产跟踪系统设计人员开发功能完整的概念验证原型提供了一个完整的生态系统。该评估套件采用电池供电,外形尺寸紧凑小巧,还提供固件,以简化牲畜监控、车队管理、物流等目标应用的开发过程。

该套件可帮助用户评测意法半导体业界创新的近距离和远距离STM32* 无线系统芯片(SoC)。 STM32WL55JC sub-GHz远距离无线连接(LPWAN)系统芯片实现了LoRaWAN协议,并提供 LoRa、(G)FSK、(G)MSK 和 BPSK调制方法。另一个无线系统芯片STM32WB5MMG是一个 2.4GHz Bluetooth® Low Energy和 Zigbee®无线连接模块。每款产品都采用双核处理器, Arm® Cortex®-M4内核负责处理应用程序,Cortex-M0+内核专门管理射频通信。

该开发套件还包括一颗 ST25DV64K 非接触式近场通信 (NFC)芯片和一颗 STSAFE-A110 安全单元,前者负责安全配对和通信,后者保护用户隐私,防止黑客入侵系统。

此外,Teseo-LIV3F 微型 GNSS卫星定位模块为开发者提供准确可靠的户外定位。为了监测资产状况和环境,新开发套件还集成了意法半导体的多款传感器,其中包括精度为 ±0.5°C 的 STTS22H 低压超低功耗温度传感器、HTS221 数字温湿传感器; LPS22HH气压传感器和 LIS2DTW12 超低功耗三轴加速度计。该开发套件还含有一个内置3D 加速度计、3D 陀螺仪和机器学习核心的LSM6DSO32X 常开惯性模块。

STEVAL-ASTRA1B 评估板具有智能电源和电池管理架构,可帮助开发人员最大限度地延长电池续航时间。该架构包括ST1PS02超低静态电流同步降压转换器、STBC03锂电充电控制器和TCPP01-M12 USB-C端口保护芯片。

用户可以利用一个资源丰富的生态系统“试驾”评测正在开发的应用项目。该开发生态系统包括软件和工具,例如,FP-ATR-ATRA1 STM32Cube 软件功能包含有固件库和典型应用代码示例。用户还可以从Apple Store 和 Google Play 下载意法半导体的资产跟踪手机应用。此外,DSH-ASSETRACKING 云端仪表板简化了端到端概念验证原型的创建开发,演示目的可免费使用。

STEVAL-ASTRA1B 评估套件现在可在意法半导体网上商城 eStore上订购。

* STM32 是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其他地方的关联公司的注册商标。特别是,STM32是美国专利商标局注册商标。

语言版本

更改语言