search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体增强 ST25DV 双接口 NFC 标签性能 提高应用灵活性和读写速度

语言版本

意法半导体增强 ST25DV 双接口 NFC 标签性能 提高应用灵活性和读写速度

意法半导体提高了新一代 ST25DV-I2C动态NFC-tag IC的I2C 接口性能,让主机系统更快速、更轻松地读写标签芯片上的EEPROM存储器。

现在通过 I2C 接口向新的ST25DV-I2C 标签上的 EEPROM写数据与标准 EEPROM 一样快,并且可以根据需求灵活地使用标签,降低系统物料清单成本。此外,设计人员现在可以配置标签的 I2C 地址,确保标签能够与总线上的其他设备共存。

作为 NFC Forum认证的 Type 5 NFC标签,ST25DV-I2C 支持与13.56MHz RFID 读取器和NFC手机非接触式交互,可以实现常见用例,例如,两个设备利用 NFC 数据交换格式 (NDEF)消息轻碰配对。新标签还扩大了无线通信功能,包括支持仲裁,使访问通过 RF 接口写入 EEPROM 的数据变得更方便。

凭借其更强的性能和更高的灵活性,新一代ST25DV-I2C可以提高智能表计、资产跟踪和物流等工业应用的生产力和生产效率,并为医疗设备、智能家居设备和照明、智能设备、零售标签和消费品带来卓越的用户体验。 意法半导体的 ST25DV 标签可以在产品的整个生命周期内实现多个用例,包括参数配置和产品跟踪、用户功能、现场维护和报废管理。

新标签保留了上一代的稳健性和便利性功能,包括支持快速传输模式和能量收集。意法半导体的创新快速传输模式利用 256 字节缓冲区来加快处理大文件,例如,主机系统固件更新。内部能量收集控制电路提供非稳压输出,为无电池应用的外部组件供电。

意法半导体的 ST25DV 动态标签符合 NFC Forum Type-5 规范,内置容量高达 64Kbits 的 EEPROM存储器。EEPROM的功能包括可配置的用户存储器密码保护和一个可设为响应射频接口检测到的各种事件的中断引脚。

新一代 ST25DV-I2C标签采用 SO-8、TSSOP-8 和芯片级封装,包括 8 引脚 UFDFPN、12 引脚 UFDFPN 和 WLCSP-10。现在可在我们的线上商城eStore上免费索取样片和购买ST25DV-I2C 系列动态标签。

产品详情访问: https://www.st.com/st25dv-i2c.

 
关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言