search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体扩大STM32生态系统,加快基于STM32U5 极低功耗微控制器的应用开发

语言版本

意法半导体扩大STM32生态系统,加快基于STM32U5 极低功耗微控制器的应用开发

意法半导体推出新的STM32Cube 软件包和开发工具以及评估板,加快使用最新的 STM32U5微控制器(MCU) 的应用项目开发,新微控制器和评估板现已准备好投放大众市场,授权代理商有现货供应。

STM32U575 和STM32U585整合安全和节能创新技术与最新的 Arm® Cortex®-M33 core内核的更高性能和能效,片上闪存最高容量达到2MB,典型目标应用包括智能联网消费产品,例如,活动跟踪器和智能手表,以及智能家居设备、水电气表、工业传感和信号调理设备、移动销售 (POS) 终端设备、胰岛素泵和血糖仪。

作为首批采用先进的40nm 制造工艺的 STM32 MCU,STM32U5 系列的功能集成度、内存容量、动态功耗和待机功耗均优于市场上的替代产品。新产品还增加了新的节能功能,其中包括低功耗后台自主模式 (LPBAM),在该模式下,直接内存访问 (DMA)控制器和主要外设在没有 CPU 干预的情况下自主运行。升级的 START Accelerator™加速器,可以关闭闲置未用的 MCU 存储器,以及可选的 DC/DC 转换器和低压差 (LDO) 稳压器组合,在这些节能技术的加持下,动态功耗降至 19µA/MHz以下。

STM32CubeU5的支持生态系统可在 ST.com 和 GitHub 网站下载,有 200 多个项目示例,并提供软件帮助实现LPBAM、Wi-Fi®和Bluetooth® Low-Energy (BLE)等 MCU 功能。新产品支持OpenBootloader,降低了自定义bootloader代码的实现难度。Azure RTOS操作系统含有ThreadX RTOS 以及 FreeRTOS 和 CMSIS OS wrappers,确保应用性能优异,并简化行业认证。此外,X-CUBE-STL自测库和功能安全文档可辅助安全关键应用开发,并加快基于 STM32U5 的产品取得 IEC61508 SIL 认证。

还有一些软件包可以简化网络安全并帮助遵守行业最佳惯例,其中包括安全启动和安全固件更新 (SBSFU) 的参考代码和利用内核中的 Arm TrustZone® 隔离技术实现PSA 3 级和 SESIP 3 级认证安全服务的可信固件 (TF-M) 示例。意法半导体更新了经行业认证的 X-CUBE-CRYPTOLIB加密库,简化了 API,增加了加密算法,支持安全固件安装 (SFI),保护客户固件下载的安全。这些软件包支持增强的MCU硬件安全功能,包括加强对侧信道攻击的保护,以及用于擦除机密数据的内部监测,满足支付卡行业 (PCI) 对 POS 应用的要求。

新 MCU 的硬件开发套件在 www.st.com 网站和代理商已经上架开售,包括用于开发物联网节点的探索套件 (B-U585I-IOT02A)。售价 65.00 美元,这款套件板载上下文感知MEMS传感器以及 BLE 和 Wi-Fi 无线通信模块,可直连上云,已被微软和亚马逊指定为云接入参考平台。

NUCLEO-U575ZI-Q Nucleo 144开发板为原型设计提供了一个灵活可变的起飞台,并可以无限扩展。

STM32U5 MCU有多种封装可选,包括 4.2mm x 3.95mm WLCSP 和 7mm x 7mm UQFN48 和 UFBGA169。

意法半导体近期于 9 月 30 日举办一场“用 STM32U5 MCU 解决功耗和性能挑战”的网络研讨会。活动链接:https://www.st.com/content/st_com/en/about/events/events.html/stm32u5-mcus-for-embedded-iot-devices-webinar.html.

有关 STM32U5 MCU 的更多信息,请访问 www.st.com/stm32u5。

还可以在 https://blog.st.com/stm32u575-stm32u585/ 阅读我们的博文。

* STM32 是 STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司) 或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

 
关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
Fiona ZHU
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言