search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出STM32L4 +微控制器 面向功耗和成本敏感的智能嵌入式应用

语言版本

意法半导体推出STM32L4 +微控制器 面向功耗和成本敏感的智能嵌入式应用

意法半导体的新微控制器STM32L4P5和STM32L4Q5将Arm® Cortex®处理器内核的性能优势扩展到成本敏感且注重功耗的智能物联网设备,包括能源表计、工业传感器、医疗传感器、健身跟踪器以及智能家居设备。

意法半导体新推出的STM32L4 +微控制器极具性价比,集成最低存储容量512KB的闪存和320KB的 SRAM,提供紧凑的10mm x 10mm 64引脚和7mm x 7mm 48引脚两种封装选择,让设计人员能够不再为设计尺寸受限所扰,例如可穿戴设备的外观尺寸。

新产品为USB、模拟外设等电路配备独立的电源引脚,集成独立的时钟域以及八线和四线SPI外存扩展接口,为开发人员提供设计灵活性保证。新器件还集成5Msample/s的智能模数转换器(ADC),该ADC有两个模式,全速运行模式可以最大程度地缩短采样时间,低速模式可以节能降耗。

借助意法半导体的超低功耗微控制器技术,新STM32L4 + MCU有7个主要低功耗模式,使设计人员能够灵活地管理功耗和唤醒时间,以最大程度地降低能耗需求。这些产品还支持FlexPowerControl高能效任务处理技术,以及在CPU停止时继续高能效采集数据的批处理模式。

EEMBC®基准测试成绩409 CoreMark®和285 ULPMark™-CP 证明,新微控制器实现了高性能和高能效的完美融合。

新控制器还可在工业和医疗应用中保护系统,十分可靠安全,包括闪存错误校正代码(ECC)支持和SRAM的硬件奇偶校验。

数据保护功能包括硬件随机数生成器和内存代码访问权限IP保护,STM32L4Q5在标配基础上增加了加密算法加速器,支持AES、RSA、DH和ECC算法。

意法半导体还扩大了STM32开发生态系统,推出了NUCLEO-L4P5ZG Nucleo-144开发板和STM32L4P5G-DK 探索套件,每个套件均包含STM32L4P5微控制器。借助经过市场验证的STM32Cube生态系统,STM32CubeL4 MCU软件包可支持STM32L4P5和STM32L4Q5等微控制器,其中包含硬件抽象层和底层(HAL/LL)外设驱动程序、中间件组件和项目示例。新产品还支持STM32CubeMX初始代码生成器以及配置器,包括简单好用的方便超低功耗设计的功耗计算器。

STM32L4P5CEU6集成512KB闪存,采用QFN48封装。

详情访问https://www.st.com/stm32l4plus

STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其它地区的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是, STM32是在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

CoreMark 和 ULPMark-CP分别是嵌入式微处理器基准协会EEMBC开发的衡量处理器内核性能和活动/睡眠负荷周期能耗情况的标准测试

语言版本

更改语言