search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体公布2024年可持续发展报告

意法半导体公布2024年可持续发展报告

  • 2023年可再生能源发电购电量占比从2022年的62%增至71%,稳步朝着在2027年实现碳中和范围1和2全部目标、范围3部分目标这一承诺迈进
  • 87%的员工推荐意法半导体为理想工作场所
  • 将公司净营收的12.2% (21亿美元)投入研发,支持创新

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
fiona.zhu@st.com

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)今天公布了可持续发展年报, 展示了为全体利益相关者创造长期价值和推动公司业务可持续发展,2023年ST在环境保护、社会责任和企业治理方面取得的成绩。

 

意法半导体总裁、首席执行官 Jean Marc Chery 表示:“可持续发展是我们价值主张的核心,是我们为公司、客户和社会创造价值的动力源。我们在技术创新、企业韧性、员工敬业度等方面取得了引以为傲的成绩,朝着到2027 年实现碳中和范围 1和2全部目标、范围3部分目标这一宏大愿景稳步前进。我们将与合作伙伴和充满活力员工一起,加快技术及其他领域向可持续发展升级转型。”

 

2023年ESG (环境保护、社会责任和企业治理) 成绩亮眼

  • 自 2018 年以来,范围 1 和2 的温室气体排放量按绝对值计算减少了 45%(比2022 年减少了 40%)。
  • 可再生能源发电购电量占比增加至 71%(2022 年 62%),并在意大利签署重要的购电协议 (PPA),从 2024年开始每年可再生能源发电250GWh,连续15 年发电总量 3.75 TWh。
  • 公司 96% 的废料得到再利用、回收或循环利用(比 2022 年增加 1%)
  • CDP 水安全和气候变化得分为A-
  • 将公司净营收的12.2% (21亿美元)投入研发以支持创新
  • 在全球有195 个活跃的研发合作伙伴关系
  • 举办超610个 STEM(科学、技术、工程和数学)活动,比 2022 年增加 35%,全球10万多名学生和教师从中受益。
  • 87% 的员工推荐意法半导体为理想工作场所,较2021 年(公司最后一次全员问卷调查)高出 4%。
  • 2023 年,公司重点建设以员工自发牵头的员工资源小组 (ERG),促进工作场所的种族包容。第一个面向女性的ERG组织WISE(女性激励、支持和赋权)发展迅速,已在 60 个地区拥有1,400 多名会员。

 

2023年,意法半导体在道琼斯可持续发展指数、FTSE4Good、EuroNext VIGEO Europe 120、CAC 40 ESG、MIB ESG、ISS ESG企业评级、彭博性别平等指数等主要可持续发展指数中表现优异,并获得MSCI ESG Rating of AAA评级。

 

第27版可持续发展年报包含意法半导体2023年可持续发展成绩的亮点和详细内容,并介绍了公司与联合国全球契约十项原则和可持续发展目标以及基于科学的目标倡议(SBTi)保持一致的雄心和长远目标。报告的制定符合全球报告准则 (GRI)、可持续发展会计准则委员会 (SASB) 和气候相关财务披露工作组 (TCFD) 的相关规定,经过第三方审验。

 

欲了解意法半导体可持续发展工作详情,请访问:https://www.st.com/content/st_com/en/about/sustainability.html

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

语言版本

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
fiona.zhu@st.com

更改语言