Home > Newsroom > All news > Renouvellement de la convention nationale de mécénat entre la Fondation CGénial et STMicroelectronics

Language Versions

Renouvellement de la convention nationale de mécénat entre la Fondation CGénial et STMicroelectronics

Extension du projet pilote sur les sciences du numérique, de l’électronique et de la programmation pour les lycéens

Madame Hélène Chahine, Déléguée Générale de la Fondation CGénial et Madame Frédérique Le Grevès, Président Directeur Général de STMicroelectronics France, ont signé le renouvellement de leur convention nationale de mécénat.

Fort du succès remporté par le projet pilote initié en 2020 sur les sciences du numérique, de l’électronique et de la programmation centré autour d’une carte électronique, STMicroelectronics et la Fondation CGénial ont décidé de le renouveler et de le déployer à plus grande échelle sur le territoire français. Cette initiation au code et à la programmation numérique permet de développer chez les élèves une nouvelle faculté d’analyse, de créativité et de logique leur permettant de mieux appréhender le monde numérique de demain.

Cette nouvelle convention permet la poursuite de la promotion de l’électronique, du numérique, et du codage dans les lycées visés et comprend :

  • L’extension du projet pilote d’initiation au code et à la programmation numérique dans la continuité de l’action Yes we Code1 à environ 30 lycées, répartis prioritairement sur les académies de Nancy-Metz, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Créteil, Paris et Versailles par la Fondation CGénial ;
  • La mise à disposition aux élèves et professeurs par STMicroelectronics, de kits pédagogiques distribués par Vittascience2 (kit Robot martien ou kit Plante connectée) composés d’une carte électronique programmable utilisant le microcontrôleur STM323 et des capteurs ST ;
  • L’organisation conjointe de webinaires pédagogiques autour des kits pour assurer la formation des professeurs des académies concernées à l’environnement de programmation développé et supporté par Vittascience, comprenant des exemples applicatifs en programmation par bloc4 et MicroPython5 et les ressources pédagogiques associées ;
  • L’information et la découverte des différents métiers du secteur de la microélectronique et des usages du numérique depuis la fabrication de composants électroniques aux solutions applicatives.

Le développement des kits pédagogiques et la présente convention ont bénéficié du soutien par l’IPCEI (Important Project of Common European Interest) sur la microélectronique, dont l’objectif est de fournir des technologies, des circuits et systèmes micro-électroniques européens de pointe pour une industrie forte et indépendante afin de servir une large gamme d’applications.

 A propos de CGénial
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par des entreprises et avec le soutien du Ministère de la Recherche. Elle a pour mission de développer l’appétence pour les sciences et les technologies chez les jeunes et leur faire découvrir les métiers associés. La Fondation œuvre également au rapprochement entre le monde de l’entreprise et celui de l’éducation pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

À propos de STMicroelectronics
Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.
Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Pour plus d’information :
Contacts presse :
CGénial
La Grande Ourse Relations
Manon Ouellette
Tél : 06 71 13 64 62
Email : manon@ouellette.com

STMicroelectronics
Nelly Dimey
Tél : 01.58.07.77.85
Mobile : 06.75.00.73.39
Email : nelly.dimey@st.com

1Yes We Code! est une action de la Fondation CGénial qui vise à susciter davantage d’appétence et d’intérêt chez les jeunes pour les sciences du numérique. Elle accompagne collèges et lycées à partir d’un kit d’objets connectés.

2Vittascience est une start-up spécialisée dans les outils éducatifs mêlant sciences et numérique en milieu scolaire.

3STM32 est une marque déposée et/ou non déposée de STMicroelectronics International NV ou de ses filiales dans l’UE et/ou ailleurs. STM32 est enregistré auprès du US Patent and Trademark Office.

4Programmation par bloc : environnement de programmation visuel et graphique enseigné dans les collèges et lycées.

5 MicroPython est un langage de programmation libre de Python, adapté au monde des microcontrôleurs.

Language Versions

Change language