Home > Newsroom > All news > STMicroelectronics et Vittascience lancent deux kits pédagogiques autour des sciences et du numérique à destination des élèves et des enseignants

Language Versions

STMicroelectronics et Vittascience lancent deux kits pédagogiques autour des sciences et du numérique à destination des élèves et des enseignants

STMicroelectronics, un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques et la start-up Vittascience, spécialiste des outils éducatifs mêlant sciences et numérique en milieu scolaire, dévoilent ce jour deux kits pédagogiques autour des sciences et du numérique. A destination des élèves et des enseignants de collèges et lycées, ce projet éducatif est basé sur des composants électroniques de ST et supporté par la plateforme numérique de Vittascience. Il a pour objectif de susciter l’intérêt pour les disciplines scientifiques et numériques auprès des jeunes.

Le projet éducatif permet de proposer notamment des activités, à l’échelle de la classe ou de la communauté éducative, en privilégiant les pédagogies actives. Les établissements scolaires pourront bénéficier, au choix, d’un kit « Plante connectée » ou d’un kit « Robot martien » :

  • Le kit « Plante Connectée » : Il engage les élèves dans le suivi de la croissance de plantes et la création d’un arrosage automatique éco-responsable, au plus près des besoins du végétal. Il intègre notamment un microcontrôleur STM32 (contrôle et gestion de l’arrosage à distance), des capteurs (mesure de l’humidité et de la luminosité) ainsi qu’un Tag dynamique NFC (identification et caractéristiques de la plante).
  • Le kit « Robot martien » : Il gravite autour de missions d’exploration sur un terrain simulant le sol de la planète Mars. Il intègre essentiellement un microcontrôleur STM32 (pilotage du robot à distance) et un capteur de distance Time-of-flight (évitement des obstacles).

Chaque kit est doté d’un guide pédagogique rédigé par deux enseignants spécialisés, simplifiant la mise en œuvre technique et pédagogique des cours pour les enseignants.

Grâce à la collaboration entre STMicroelectronics et Vittascience, une plateforme en ligne permet d’aborder la programmation informatique de façon simplifiée. Elle est dotée d’un correcteur automatique d’exercices, d’un simulateur de robots, d’une liaison Bluetooth simplifiée, et bien d’autres surprises ! L’interface est également compatible avec l’ensemble de l’écosystème de Vittascience (centre de ressources et module de gestion de classes).
Pour en savoir plus sur l’interface et la prise en main de la carte programmable : https://fr.vittascience.com/stm32/

STMicroelectronics et Vittascience présenteront ces 2 kits pédagogiques lors du French Fab Tour 2021 co-organisé par Bpifrance et l’UIMM et dont STMicroelectronics est partenaire. Cette tournée fera escale dans 12 régions de France du 13 septembre au 21 octobre 2021.

Ces kits seront également disponibles prochainement en anglais et en italien.

Ce projet pédagogique a bénéficié du soutien par l’IPCEI (Important Project of Common European Interest) sur la microélectronique, dont l’objectif est de fournir des technologies, des circuits et systèmes micro-électroniques européens de pointe pour une industrie forte et indépendante afin de servir une large gamme d’applications.

À propos de STMicroelectronics
Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.
Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com

A propos de Vittascience
Vittascience est une plateforme éducative destinée à l’apprentissage du codage via la programmation de cartes électroniques, de robots ou de jeux. Bénéficiant du soutien du Ministère de l’Éducation Nationale au travers du dispositif Édu-up visant à valoriser la production de ressources numériques pour l’Ecole, Vittascience propose des outils innovants pour l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Sur la plateforme Vittascience, la seule limite est votre imagination !
Découvrez le codage informatique en toute simplicité à l’adresse www.vittascience.com

 

Contacts presse :
STMicroelectronics
Nelly Dimey
Tél : 06 75 00 73 39
nelly.dimey@st.com
https://www.linkedin.com/company/stmicroelectronics-france

 

Vittascience
Léo Briand
Tél : 06 06 75 81 86
leo@vittascience.com
https://www.linkedin.com/company/vittascience

Language Versions

Change language