search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクスのSiC MOSFET、ZINSIGHTのNEV用電動コンプレッサ・コントローラの効率向上に貢献

言語バージョン

ダウンロード

STマイクロエレクトロニクスのSiC MOSFET、ZINSIGHTのNEV用電動コンプレッサ・コントローラの効率向上に貢献

夏季および冬季に電気自動車の航続距離を延長し、総所有コストを削減

article image

報道関係者お問い合わせ先

Fiona ZHU
STMicroelectronics
Tel: +86 010 5797 9343
fiona.zhu@st.com

——————————
Jennifer Deng
ZINSIGHT
Tel: 021-68161639
Email:contactor@zinsight-tech.com

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、新エネルギー車(NEV)向けのSiC(炭化ケイ素)パワー・モジュールと高度な電力変換システムに注力する中国のハイテク企業であるZINSIGHT Technologyに、第3世代のSiC MOSFETを供給することを発表しました。STのSiC MOSFETは、ZINSIGHTの高効率でさまざまなメリットを提供するEV用電動コンプレッサ・コントローラに採用されます。このコントローラは、電気自動車(EV)の航続距離を5km~10km(バッテリ容量60kWh~90kWhの中型EVモデルの場合)延長し、特に夏季および冬季において大きな効果を発揮します。

 

ZINSIGHTは、400V / 800V / 1000VのEVプラットフォームで動作するエアコンに使用される、SiCベースの電動コンプレッサ・コントローラを量産する唯一の企業です。2023年末までにきわめて多くの製品を出荷しています。STの先進的な1200V耐圧の第3世代SiC MOSFETは、業界をリードするプロセスの安定性と高性能、高効率、および優れた信頼性を備えています。ZINSIGHTのEV用電動コンプレッサ・コントローラには、STの第3世代SiC  MOSFETがZINSIGHT独自の冷却ソリューションや、高度な熱保護設計と組み合わせて使用されています。これにより、NEVの熱管理向上や、NVH(騒音、振動、耐環境性能)の改善、電動コンプレッサの小型化およびコスト効率の向上に貢献します。このソリューションは、夏季および冬季において航続距離を減少させることなく、EV 1台当たりのシステム全体における大幅なコスト削減に貢献します。

 

ZINSIGHTの社長であるJingkui SHI博士は、次のようにコメントしています。「ZINSIGHTとSTは、技術革新によるサステナビリティの実現という同じ目標を共有しています。STとの協力を通じ、STのSiC技術におけるリーダーシップと、ZINSIGHTの革新的な設計および最先端プロセスを活用することで、電動コンプレッサ・コントローラ設計のイノベーションを加速し、革新的な性能、効率、および航続距離を実現します。STとZINSIGHTは引き続き協力を拡大し、中国におけるNEV業界のイノベーションと発展に貢献します。」

 

STは、SiC技術のパイオニアとして、垂直統合型の総合的なサプライ・チェーンを活用したSiC製造プロセスを進めています。STのSiC MOSFETは、その高い信頼性が評価され、自動車および産業市場の幅広い主要企業によって継続的に採用されています。また同時に、生産能力拡大と製造技術強化への投資を続けています。

 

STの中国地区セールス & マーケティング担当エグゼクティブ・バイスプレジデントであるHenry CAOは、次のようにコメントしています。「STは、25年以上にわたるSiC技術の研究開発やその改良を通じて、重要特許の広範なポートフォリオを構築してきました。STのSiCテクノロジーは、NEVのオンボード・チャージャ、トラクション・インバータ、およびDC-DCコンバータで幅広く採用されています。今回、STのSiC技術によってZINSIGHTの革新的なEV用電動コンプレッサ・コントローラが実現しました。この成功により、モビリティの省エネ化に対する取り組みを維持しつつ、中国における自動車の電動化とデジタル化に対してSTが提供できる価値を明確に示すことができました。」

 

ZINSIGHT Technologyについて
特殊技術や、リーン・マネージメント、独自性、そしてイノベーションにより、国家レベルの「小さな巨人」として認められているZINSIGHT Technology(上海) Co., Ltd.は、SiCベースのデバイスや高度なEVトラクション・システムに注力するハイテク企業です。ZINSIGHTは、SiCパワー・モジュールおよびEVトラクション・システムの研究開発を10年以上行っており、SiCベースの高度なパワートレイン・システム「SiCTexシリーズ」や、高性能SiCパワー・モジュール「ZiPACKシリーズ」を提供しています。ZiPACKシリーズは、EVや水素の燃料電池システム、エアコン用コンプレッサ駆動装置、産業用駆動装置をはじめとする幅広いアプリケーションで使用されています。詳細については、ウェブサイト(www.zinsight-tech.com)をご覧ください。

 

STマイクロエレクトロニクスについて
STは、50,000名以上の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、2027年までのカーボン・ニュートラル(スコープ1、2、および3の一部)の実現を目標にしています。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(http://www.st.com)をご覧ください。

言語バージョン

ダウンロード

報道関係者お問い合わせ先

Fiona ZHU
STMicroelectronics
Tel: +86 010 5797 9343
fiona.zhu@st.com

——————————
Jennifer Deng
ZINSIGHT
Tel: 021-68161639
Email:contactor@zinsight-tech.com

言語を変更 ダウンロード