search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクスとQuanta Computer、ARスマート・グラスのリファレンス設計で協力

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクスとQuanta Computer、ARスマート・グラスのリファレンス設計で協力

  • Quantaの製造性考慮設計における専門性を活用
  • MEMS(1)マイクロ・アクチュエータおよびLBS(2)システムにおけるSTの主導的地位をベースにした協力

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)と、世界的ノートPCメーカーであるQuanta Computerは、拡張現実(AR)スマート・グラスのリファレンス設計開発において協力することを発表しました。STのレーザー・ビーム・スキャニング(LBS)技術、およびQuantaのARアイウェア設計 / 製造能力を活用したリファレンス設計により、ARスマート・グラスの開発期間短縮に貢献します。

STとQuantaは、1日中着用できるARスマート・グラスの量産に向けて、光学設計、電子設計、およびフォトニクス設計を進めており、さまざまな技術的課題の解決に取り組んでいます。大きなアイボックスによる広い視野角(FoV)を備えつつ、小型・軽量かつファッショナブルで、高付加価値のカスタマイズが可能な低消費電力のARスマート・グラスの実現を目的としたこのリファレンス設計には、LaSAR Alliance(3) メンバー各社の専門技術が活用されています。

STのアナログ・MEMS・センサ製品グループ 社長のBenedetto Vignaは、次のようにコメントしています。「STは、LaSAR AllianceにおけるARスマート・グラス・アプリケーションの開発と、Quantaとの協力による基礎的なリファレンス設計開発への取り組みにより、ARの発展に大きく貢献することを目指しています。STと同じ目的を共有するQuantaと協力し、両社の専門技術を組み合わせることで、軽量かつ低消費電力で広い視野とアイボックスを備えた、魅力的なARスマート・グラスを実現できると考えています。」

Quanta Computerの副会長 兼 社長であるC.C. Leung氏は、次のようにコメントしています。「私たちが日常的に使用する快適なメガネやサングラスと同じように着用するだけで、交差点に近づくと道案内をしてくれたり、博物館の展示品について説明してくれたり、近づいてくる知人の名前を教えてくれるARスマート・グラスを想像してみてください。当社の製造性考慮設計における専門技術をSTのLBSベースのソリューションに活用し、このようなARスマート・グラスを実現することには大きな価値があると考えています。」

STとQuantaは、メーカー各社へのリファレンス設計の提供を2021年第1四半期に開始する予定です。

Quanta Computerについて
Quanta Computerは、ノートPCやデータ・センター向け機器、およびその他のテクノロジーを提供する世界有数のプロバイダで、フォーチュン・グローバル500社に選出された企業です。情報、通信、ネットワーク、コンスーマ機器、車載用製品から、クラウド・コンピューティングのインフラ・ソリューションまで、優れた技術を備えた革新的な製品を幅広く提供しています。1988年に設立されたQuanta Computerは台湾に本社を置き、アジア、北米、南米、ヨーロッパに主要な営業拠点を設置しています。現在、グループ企業を含め、全世界で9万人以上の従業員を擁し、2019年度の連結売上高は340億米ドルを超えています。詳細については、Quanta Computerのウェブサイト(http://www.quantatw.com/)をご覧ください。

*2020年11月11日にジュネーブ(スイス)および台湾で発表されたプレスリリースの抄訳です。

(1) MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems:微小電気機械システム)は、半導体の加工技術と製造技術により、シリコンの小片に集積された小型の機械的および電気機械的素子です。マイクロ・アクチュエータは、レーザー・ビーム・スキャナにおけるマイクロ・ミラーの移動など、固体や流体の正確な動作を生成できるMEMS製品です。
(2)LBS(レーザー・ビーム・スキャニング)は、MEMSマイクロ・ミラーをレーザー・ダイオードや関連の光学機器と組み合わせて、小型ディスプレイを作成する技術です。
(3)2020年10月7日に発表されたLaSAR Alliance(Laser Scanning for Augmented Reality)は、主要な技術開発企業、サプライヤおよび製造メーカーがARスマート・グラス・ソリューションの開発と普及促進に向けて協力するビジネス・エコシステムです。

言語バージョン

言語を変更