search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、車載ドア・ゾーンおよびリア・ウィンドウ制御ICに電動トランク / テイルゲート開閉機能を追加

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、車載ドア・ゾーンおよびリア・ウィンドウ制御ICに電動トランク / テイルゲート開閉機能を追加

article image

 

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、車載ドア・ゾーン・システムIC「L99DZ200G」に電動トランク / テイルゲート開閉機能を追加したことを発表しました。同製品は、フロント・ドア・ウィンドウ、ミラー、照明、さらにリア・ウィンドウ・リフトを制御するフロント・ドライブ・リアを1チップで実現します。さまざまな機能を搭載しているため、システム暗電流の低減や、信頼性の向上、組立ての高速化、部品数の削減、開発期間の短縮など、幅広いメリットを提供します。

L99DZ200Gは、2つのハーフブリッジ・ゲート・ドライバ、ミラー・ヒータを制御する外部MOSFET用のゲート・ドライバ、エレクトロクロミック・ミラー調光用の制御ブロックおよびハイサイド・ドライバ、5つのLEDハイサイド・ドライバを搭載しています。5つのLEDハイサイド・ドライバのうち、3つは定電流モードで動作可能で、入力容量の高い照明モジュールに給電することができます。残り2つのハイサイド・ドライバは、通常のLED制御に適しています。

また、2つのハーフブリッジ・ゲート・ドライバによって2つのスピンドル・モータを同時に制御するとともに、電動トランクやテイルゲートを閉じるためのシンチ・モータも制御可能です。いずれのドライバもジェネレータ・モードで動作可能で、両方のローサイドMOSFETを同時にオンにすることで、電源で過電圧が検知された場合に機器を保護します。

さらに、2つの5V低ドロップアウト・レギュレータを搭載しているため、ホスト・マイクロコントローラとペリフェラルのパワー・マネージメントが可能です。制御および通信接続には、LIN 2.2a(SAEJ2602、SAE J2962-1)トランシーバ、高速CAN(HS-CAN、ISO 11898-2:2003 / -5:2007、SAE J2284、SAE J2962-2)トランシーバ、およびSPI 4.0インタフェースが含まれています。

L99DZ200Gには、温度モニタリングおよび過熱保護、外部ハイサイドMOSFETのゲートをオフにする専用フェールセーフ・ブロック、すべての出力のオープン負荷および過電流検出といった診断・保護機能も搭載されています。また、各ハイサイド・チャネルに1本の電流モニタ出力ピンを搭載しています。過電流保護機能と温度補償機能により、異常発生後も自動で動作を再開可能です。さらに、バッテリ逆接続保護や、設定可能なウィンドウ型ウォッチドッグおよびプログラム可能なリセット・ジェネレータなどの機能安全も備えています。

AEC-Q100規格に準拠したL99DZ200Gは現在量産中で、LQFP64パッケージ(10 x 10mm)で提供されます。単価は、1000個購入時に約4.2ドルです。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

言語を変更