search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > TotalEnergiesとSTマイクロエレクトロニクス、 フランスにおける再生可能エネルギー1.5TWhの15年供給契約を締結

言語バージョン

ダウンロード

related-content

TotalEnergiesとSTマイクロエレクトロニクス、 フランスにおける再生可能エネルギー1.5TWhの15年供給契約を締結

  • 2027年までに再生可能エネルギー使用率100%を目指すSTのフランス初となる電力購入契約(PPA)
  • TotalEnergiesが運営する75MWの風力および太陽光発電所2ヵ所から電力を供給
article image

TotalEnergiesと、多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、フランスにおけるSTの工場に再生可能電力を供給する物理的(1)な電力購入契約を締結したことを発表しました。2025年1月に開始されたこの契約では、合計1.5TWhの電力が15年間にわたり供給されます。

 

TotalEnergiesはSTに再生可能エネルギー(再エネ電力証明を含む)を供給します。TotalEnergiesが運営する2カ所の最新の風力発電所と太陽光発電所では75MWの電力を生成します。このエネルギー供給には、断続的な生産を定量(「ベースロード」)のグリーン電力に変換する構造化サービスが付帯しています。フランスでこのような15年契約が締結されるのは初めてのことです。風力 / 太陽光プロジェクトが環境とコミュニティに与えるプラスの影響が、契約締結を成功させる重要な要因となりました。

 

TotalEnergiesのフレキシブル・パワー&インテグレーション担当シニア・バイス・プレジデントであるSophie Chevalier氏は、次のようにコメントしています。「STとこの契約を締結できることを光栄に思います。今回の契約は、長期にわたる革新的なクリーン・ファーム電力ソリューションを顧客のニーズに合わせて提供できる当社の能力を実証するものです。TotalEnergiesは、テック業界各社の脱炭素化の取り組みを支えるパートナーに選ばれることを目指しており、今回の契約には当社のコミットメントと能力が表れています。」

 

STのエグゼクティブ・バイス・プレジデント 兼 最高購買責任者(CPO)であるGeoff Westは、次のようにコメントしています。「フランス初となるこのPPAは、2027年までの工場運営においてカーボン・ニュートラル(スコープ1、2、および3の一部)達成、および再生可能エネルギー使用率100%という目標に向けた非常に重要なステップです。PPAは、STがサステナビリティにおける変革を進める上で大きな役割を果たすでしょう。STのイタリアとマレーシアの工場運営をサポートするためにすでに複数のPPAを締結してきました。2025年より始まるTotalEnergiesとのPPAにより、研究開発や設計、販売、マーケティング、およびチップの量産を行っているフランスの拠点に、きわめて多くの再生可能エネルギーが供給されることになります。」

STマイクロエレクトロニクスについて
STは、50,000名以上の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、IoTおよびコネクティビティの普及を可能にします。STは、2027年までのカーボン・ニュートラル(スコープ1、2、および3の一部)の実現を目標にしています。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(http://www.st.com)をご覧ください。

 

TotalEnergiesと電力
TotalEnergiesは2050年までのネット・ゼロ達成という目標の一環として、再生可能エネルギー(太陽光や洋上 / 陸上風力)と柔軟な設備(CCGT、エネルギー貯蔵)を組み合わせた、コスト競争力の高い世界レベルのポートフォリオを構築し、顧客にクリーン・ファーム・エネルギーを提供しています。TotalEnergiesの再生可能エネルギーの総発電量は、2024年半ばまでに24GWに達しました。TotalEnergiesはこの事業を引き続き拡大し、2025年中に35GWを達成し、2030年までに正味発電量100TWh以上を達成することを目指しています。

TotalEnergiesについて
TotalEnergiesは、石油、バイオ燃料、天然ガス、グリーン・ガス、再生可能電力などのエネルギーを生産および販売するグローバルな総合エネルギー企業です。より信頼性が高く、より低コストで持続可能なエネルギーを可能な限り多くの顧客に届けるため、10万人以上の従業員が尽力しています。約120ヵ国で事業を運営するTotalEnergiesは、その戦略、プロジェクト、事業の中核に持続可能性を据えています。

 

 @TotalEnergies   TotalEnergies     TotalEnergies      TotalEnergies

 

(1)「物理的な」電力購入契約(PPA)の場合、再生可能エネルギー電力と関連する原産地保証が顧客に提供されます。反対に「仮想的な」PPAでは原産地保証のみが顧客に提供され、発電された電力は送電網に販売されます。

 

言語バージョン

ダウンロード

related-content

言語を変更 ダウンロード related-content