search-history

Bookmark

Home > Newsroom > All news > STMicroelectronics amplia il portafoglio per la conversione di potenza dedicata a data center per l’IA da 800 VDC con nuove architetture a 12 V e 6 V in collaborazione con NVIDIA

STMicroelectronics amplia il portafoglio per la conversione di potenza dedicata a data center per l’IA da 800 VDC con nuove architetture a 12 V e 6 V in collaborazione con NVIDIA

  • Le soluzioni a 12 V e 6 V si affiancano a quella già esistente per la conversione da 800 VDC a 50 V di ST e saranno presentate in occasione dell’NVIDIA GTC 2026.
  • ST offre ora un portafoglio completo per la distribuzione di potenza a 800 VDC all’interno di infrastrutture di calcolo su scala gigawatt
  • Le soluzioni sfruttano le tecnologie di potenza, analogiche e a segnale misto di ST con una progettazione personalizzata sia a livello di chip sia di package
article image

Media Relations

Laura Sipala
Corporate External Communications, Italia
Tel: +39 039 6035113
st.ufficiostampa@st.com

Investor Relations

Jérôme Ramel
EVP Corporate Development & Integrated External Communication
Tel: +41 22 929 59 20
jerome.ramel@st.com

STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha annunciato oggi l’ampliamento del suo portafoglio per la conversione di potenza da 800 VDC con due nuove architetture avanzate: da 800 VDC a 12 V e da 800 VDC a 6 V. Sviluppati secondo il reference design NVIDIA 800 VDC, questi nuovi stadi di conversione di potenza vanno ad integrare la soluzione da 800 VDC a 50 V già introdotta e completano il supporto di ST per l’intero ventaglio dei progetti per data center IA di nuova generazione di NVIDIA. L’architettura dei data center da 800 VDC, in rapida espansione, abilita una maggiore efficienza energetica, riduce le perdite di potenza e supporta un’infrastruttura più scalabile e ad alta densità di calcolo per gli hyperscaler e il calcolo IA.

 

“Mentre la scala del calcolo dell’infrastruttura AI continua ad espandersi rapidamente, essa richiede una distribuzione a tensione più elevata e una maggiore densità, che possono essere raggiunte solo con innovazione a livello di sistema per ciascuno dei diversi fattori di forma di server AI,” ha detto Marco Cassis, Presidente, Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors Group, Responsabile Strategy, System Research and Applications, Innovation Office di STMicroelectronics. “Con questi nuovi convertitori per la distribuzione di potenza a 800 VDC, ST offre un set completo di soluzioni per supportare il dispiegamento dell’infrastruttura di calcolo su scala gigawatt con architetture di potenza più efficienti, scalabili e sostenibili.”

 

Un ecosistema completo da 800 VDC per i diversi fattori di forma di server IA

 

L’espansione agli stadi di uscita a 12 V e 6 V riflette l’evoluzione del settore verso architetture server differenti, che richiedono diverse topologie di erogazione di potenza in base alla generazione della GPU, all’altezza del server, al fattore di forma e all’involucro termico, per cluster di addestramento su larga scala, farm di inferenza e infrastrutture di IA ad alta densità. Nei data center IA coesisteranno tutti i bus CC intermedi da 50 V, 12 V e 6 V, a seconda della densità dei rack, della configurazione della GPU e della strategia di raffreddamento.

 

Il nuovo convertitore da 800 VDC a 12 V diventa la soluzione standard per le prossime generazioni di GPU, consentendo una distribuzione ad alta efficienza dai power shelf a livello di rack direttamente ai domini di tensione che alimentano gli acceleratori IA avanzati.

 

Il nuovo percorso da 800 VDC a 6 V consente agli OEM di ridurre il numero di stadi di conversione e di portare il bus da 6 V più vicino alla GPU. È possibile così ridurre l’utilizzo del rame, minimizzare le perdite resistive e migliorare la risposta transitoria, un fattore di differenziazione fondamentale per i cluster di addestramento su larga scala.

 

Nell’ottobre 2025, STMicroelectronics ha presentato un prototipo di sistema di erogazione di potenza completamente integrato in cui un convertitore LLC compatto da 12 kW basato su GaN opera direttamente da 800 V a 1 MHz con un’efficienza superiore al 98% e una densità di potenza eccezionale, superiore a 2.600 W/in³ a 50 V, in un ingombro simile a quello di uno smartphone.

 

Le tre soluzioni mettono insieme le tecnologie ST nei semiconduttori di potenza (silicio, SiC, GaN), analogici e a segnale misto e nei microcontrollori.

 

Caratteristiche tecniche delle nuove architetture a 12 V e 6 V

 

Conversione diretta da 800 VDC a 12 V ad alta efficienza:
• Elimina il tradizionale stadio intermedio da 54 V, riducendo i passaggi di conversione e le perdite a livello di sistema.
• Consente una maggiore efficienza a livello di rack, un minore utilizzo di rame e un’integrazione semplificata per le future generazioni di GPU.
• Include una scheda di distribuzione dell’energia (PDB) ad alta densità di nuova concezione che raggiunge obiettivi di efficienza superiori alla somma dei precedenti percorsi di conversione a due stadi.

 

Architettura da 800 VDC a 6 V per la conversione vicina alla GPU:
• È pensata per i costruttori di sistemi che necessitano di stadi di potenza più vicini alla GPU per ridurre al minimo la caduta IR e migliorare la risposta in caso di rapidi transitori di carico.
• Completa il portafoglio di topologie per server con configurazioni GPU ultra dense.

 

Ulteriori informazioni tecniche: https://blog.st.com/800-v-hvdc-data-center/

 

STMicroelectronics

In ST siamo 48.000 creatori e produttori di tecnologie a semiconduttori che padroneggiano la catena di fornitura dei semiconduttori con impianti di produzione all’avanguardia. In qualità di produttori di dispositivi integrati, lavoriamo con oltre 200.000 clienti e migliaia di partner per progettare e realizzare prodotti, soluzioni ed ecosistemi che rispondano alle loro sfide e opportunità, nonché alla necessità di sostenere un mondo più sostenibile. Le nostre tecnologie consentono una mobilità più intelligente, una gestione più efficiente dell’energia e dell’elettricità e l’implementazione su larga scala di oggetti autonomi connessi al cloud. Siamo sulla buona strada per raggiungere la neutralità carbonica in tutte le emissioni dirette e indirette (scope 1 e 2), nel trasporto dei prodotti, nei viaggi di lavoro e nelle emissioni dei pendolari (il nostro obiettivo di scope 3), e per raggiungere il nostro obiettivo di approvvigionamento di elettricità rinnovabile al 100% entro la fine del 2027. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.st.com.

Language Versions

Downloads

related-content

Media Relations

Laura Sipala
Corporate External Communications, Italia
Tel: +39 039 6035113
st.ufficiostampa@st.com

Investor Relations

Jérôme Ramel
EVP Corporate Development & Integrated External Communication
Tel: +41 22 929 59 20
jerome.ramel@st.com

Change language Downloads related-content