search-history

Bookmark

Home > Newsroom > All news > STMicroelectronics et Advantest collaborent au développement d’une cellule de test automatisée et avancée pour le test des circuits intégrés

Language Versions


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 43

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single.php on line 16

STMicroelectronics et Advantest collaborent au développement d’une cellule de test automatisée et avancée pour le test des circuits intégrés

  • Ce système conçu sur mesure applique les concepts de l’Industrie 4.0 pour minimiser les temps de réparation et les coûts, tout en améliorant l’automatisation, la qualité et le rendement lors des opérations de tests électriques des circuits intégrés.
  • La solution associe des équipements de test avancés et des robots de chargement autonomes avec un logiciel de contrôle et de surveillance complet pour assurer un fonctionnement parfaitement fluide et améliorer les performances.

Advantest Corporation (TSE : 6857), l’un des principaux fabricants d’équipements de test pour semiconducteurs, et STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annoncent le développement conjoint d’un système de test final avancé entièrement automatisé, qui permet d’améliorer l’efficacité et la qualité des équipements utilisés dans les activités de test et de mise en boîtier des circuits intégrés. Le système pilote a été déployé dans l’usine (Back-End) dont dispose ST à Muar, en Malaisie.

Cette cellule de test avancée se compose d’une part du système testeur sur puce T2000 d’Advantest et du système de chargement des puces tri-temp M4841, et est dotée de plusieurs robots autonomes (ARV — Automated Robotic Véhicles) programmés pour charger et décharger les supports contenants les puces. L’ensemble étant piloté par un logiciel appelé STCC (ST Test Cell Controller). L’équipement de test développé par les deux sociétés intègre un large éventail de fonctions de maintenance prédictive et avancées qui minimisent les temps de réparation en garantissant une pleine traçabilité et un « smart » re-test des puces.

Le logiciel STCC gère et contrôle le testeur ainsi que le chargement des produits à tester tout en étant connecté avec le système informatique de gestion de production MES (Manufacturing Execution System) de ST ; ce système de suivi en temps réel s’appuie sur le concept de l’Industrie 4.0 pour gérer les volumes de production et la performance des équipements dans l’ensemble de l’usine. L’association de la cellule de test et du logiciel permet d’automatiser entièrement les opérations de tests en utilisant les techniques d’apprentissage automatique des machines (Machine Learning) et de surveillance astucieuse pour améliorer les rendements et l’efficacité globale des équipements (OEE (Overall Equipment Effectiveness) tout en réduisant les coûts.

Le M4841 intègre un ensemble complet de fonctionnalités, parmi lesquelles l’optimisation automatique de la vitesse, le nettoyage automatique des sockets, la surveillance de la tension des courroies, la protection contre les décharges électrostatiques (ESD), ainsi que plusieurs capteurs laser qui permettent de détecter et d’anticiper des pannes, ainsi que d’apporter des corrections de manière autonome.

« Nous menons actuellement de nombreux projets dans le domaine de l’automatisation, de l’analyse et de la robotisation dans l’ensemble de nos activités Back-End dans le monde, avec pour objectif global d’augmenter l’efficacité de nos processus de fabrication et de répondre aux exigences de plus en plus complexes de nos clients », a déclaré Fabio Gualandris, Executive Vice Président, Directeur de l’organisation « Technologie et Fabrication Back-End » de STMicroelectronics. « L’étroite collaboration avec Advantest est un excellent exemple du soutien qu’il est possible d’apporter à un ensemble de sites de fabrication qui teste chaque année plusieurs milliards de circuits intégrés. »

« Aider nos clients à disposer d’une usine de tests de semiconducteurs automatisée est l’un de nos objectifs stratégiques », a déclaré Yoshiaki Yoshida, président et CEO d’Advantest. « Nous sommes fiers de nous associer à ST dans le cadre de cette collaboration qui leur permettra d’atteindre leurs objectifs opérationnels en utilisant des robots autonomes pour améliorer stratégiquement l’efficacité de leurs activités de tests. Le système de chargement Advantest est conçu à cet effet, notre M4841 offrant un grand nombre de fonctionnalités intelligentes hors pair qui assurent à nos clients un avantage significatif au sein d’une chaîne d’approvisionnement de semiconducteurs en pleine évolution. »

À propos d’Advantest
Advantest (TSE : 6857) est le principal fabricant d’équipements de test et de mesure automatiques pour la conception et la production de semiconducteurs utilisés dans des applications telles que les communications 5G, les objets connectés (IoT), les véhicules autonomes, l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML), les appareils médicaux intelligents, etc. Ses systèmes et produits de pointe sont intégrés dans les lignes de production de semiconducteurs les plus avancées au monde. La Société mène également des activités de R&D dans le but de répondre aux nouveaux défis que soulèvent les applications de test, fabrique des microscopes électroniques à balayage à base de métrologie multi-visions qui jouent un rôle essentiel dans la fabrication de photomasques, et propose des outils révolutionnaires d’imagerie et d’analyse 3D. Fondée à Tokyo en 1954, Advantest est une entreprise d’envergure internationale qui dispose d’installations dans le monde entier et s’engage au niveau international en faveur de pratiques durables et de la responsabilité sociale. Pour de plus amples informations, visitez le site www.advantest.com.

À propos de STMicroelectronics
Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.
Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Contacts Presse :
STMicroelectronics
Nelly Dimey
Tél : 01.58.07.77.85
Mobile : 06. 75.00.73.39
nelly.dimey@st.com

Advantest
Tish Kelly-Mick
Senior Manager, Global Marketing Communications
Tél : +1 408-307-5136

tish.kelly-mick@advantest.com

Language Versions


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 221

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single.php on line 16
Change language
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 312

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 325