search-history

Bookmark

Home > Newsroom > All news > STMicroelectronics augmente les performances et la valeur des appareils intelligents et connectés grâce à ses microcontrôleurs STM32H7 encore plus rapides

Language Versions


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 43

STMicroelectronics augmente les performances et la valeur des appareils intelligents et connectés grâce à ses microcontrôleurs STM32H7 encore plus rapides

  • Les microcontrôleurs de la famille STM32H7 sont les premiers de l’industrie à embarquer une mémoire Flash et un cœur Arm Cortex-M7 cadencé à 550 MHz.
  • Ils disposent d’une architecture évolutive avec une protection de premier plan contre les cybermenaces.
  • Ils embarquent de nombreuses caractéristiques et assurent un haut niveau de sécurité fonctionnelle.

STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce de nouveaux microcontrôleurs de la famille STM32* aux performances record. Dotés d’une mémoire Flash embarquée, ces microcontrôleurs permettent à de nouveaux produits de faible coût de disposer de fonctionnalités haut de gamme, telles qu’une grande richesse graphique, des fonctions d’intelligence artificielle et une protection de pointe contre les cybermenaces.
Les nouveaux microcontrôleurs de la série STM32H7 sont architecturés autour d’un cœur Arm® Cortex®-M7 et fonctionnent à 550 MHz, la fréquence la plus élevée atteinte par les microcontrôleurs du marché intégrant une capacité de stockage Flash sur la puce pour exécuter des applications embarquées. Disponibles avec une mémoire Flash pouvant atteindre jusqu’à 1 Mo, ces composants monocœur délivrent des performances accrues à un prix adapté aux applications plus soucieuses des coûts.

Parallèlement, ces microcontrôleurs peuvent interagir avec un périphérique de stockage extérieur, tout en garantissant des performances d’exécution complètes, doublées d’une sécurité hors pair. Leurs performances atteignent 2778 CoreMark® et 1177 DMIPS, qu’ils fonctionnent à partir de la mémoire interne ou d’une mémoire externe et ce, grâce au contrôleur de mémoire parallèle (FMC — Flexible Memory Controller) et à l’interface mémoire Octal SPI. Les concepteurs peuvent ainsi s’attaquer aux applications gourmandes en mémoire — telles que les systèmes graphiques et vidéos « pleines couleurs » et haute résolution qui exigent une importante mémoire intermédiaire — en vue de créer de nouveaux produits permettant aux utilisateurs de vivre des expériences immersives de plus en plus sophistiquées.

Pour faciliter la création d’interfaces utilisateur pleines couleurs, le pack d’extension STM32Cube pour l’environnement graphique TouchGFX (X-CUBE-TOUCHGFX) et l’outil de programmation TouchGFX Designer sont disponibles gratuitement.

Des fonctionnalités avancées à base d’intelligence artificielle peuvent être développées grâce à l’écosystème STM32Cube et à l’extension STM32Cube.AI (X-CUBE-AI) pour assurer le portage vers des réseaux neuronaux et exploiter la vision par ordinateur via l’interface parallèle de la caméra (CPI). En connectant le STM32H7 à un ou plusieurs capteurs, des techniques de surveillance et d’apprentissage automatique (ML — Machine Learning) contribuent également à apporter de la valeur ajoutée aux produits architecturés autour d’un microcontrôleur STM32.

Dans le cadre de la suite de sécurité STM32Trust, la cyber-protection est renforcée par la prise en charge du déchiffrement à la volée (OTFDEC — On-The-Fly DECryption) et de l’installation sécurisée de logiciels (SFI — Secure Firmware Install). La technique OTFDEC permet d’exécuter un code chiffré à partir d’une mémoire externe, tandis que l’installation SFI donne aux OEM la possibilité de commander des produits standard n’importe où dans le monde et de les programmer avec un code binaire chiffré. Ces deux solutions protègent efficacement la propriété intellectuelle des OEM dans la mémoire Flash. Parmi les fonctions de sécurité immédiatement opérationnelles figurent la prise en charge du démarrage sécurisé, le chiffrement symétrique (par bibliothèque matérielle ou logicielle) et le chargement sécurisé de clés de chiffrement. Une fonction de chiffrement asymétrique (par bibliothèque logicielle) est également proposée. Les tâches de cryptographies sont traitées par un générateur de nombres vraiment aléatoires, une fonction d’accélération matérielle pour le chiffrement AES-128, AES-192 et AES-256, avec prise en charge de GCM et CCM, Triple DES et de hachage (MD5, SHA-1 et SHA-2).

« En intégrant nos tout derniers microcontrôleurs STM32H7, des produits compacts à basse consommation d’énergie sont à présent capables d’offrir des fonctionnalités et des performances extraordinaires, tout en bénéficiant de la valeur et de l’efficacité exceptionnelles qui caractérisent la famille STM32 », a déclaré Ricardo de Sa Earp, Viceprésident Groupe, Directeur Général de la division Microcontrôleurs de STMicroelectronics. « Grâce à ces nouveaux microcontrôleurs, des appareils électroménagers, des appareils médicaux de petites dimensions et des capteurs et actionneurs industriels qui, jusqu’à présent, ne pouvaient bénéficier de fonctions de calcul intensif telles que l’IA, les applications graphiques ou les interactions vocales, disposent à présent d’une solution appropriée. »

Plusieurs fonctionnalités clés apportent des avantages significatifs aux applications industrielles, par exemple une alimentation à découpage (SMPS) intégrée qui surmonte les contraintes de dissipation thermique pour permettre au système de fonctionner dans une plage de température étendue (jusqu’à 125°C). En outre, la correction d’erreurs (ECC) assure la résilience aux pannes pour toutes les mémoires embarquées sur le produit.

ST a mis à jour l’écosystème de développement STM32 pour aider les utilisateurs à se familiariser rapidement avec ces nouveaux microcontrôleurs. Les tâches de prototypage flexible et les démonstrations peuvent s’appuyer sur le kit de découverte STM32H735G-DK, tandis que la carte Nucleo-144 NUCLEO-H723ZG représente une option économique pour créer rapidement des prototypes et des modèles de preuves de concept (PoC). Les nouveaux microcontrôleurs STM32H7 sont également pris en charge dans l’écosystème STM32Cube composé d’outils, de logiciels embarqués et de middleware, parmi lesquels des bibliothèques graphiques, des piles de communications et des exemples de codes applicatifs (commandes de moteur, IA et sécurité avancée, notamment).

Par ailleurs, les fonctionnalités des microcontrôleurs peuvent être mises en œuvre à l’aide d’outils logiciels de développement d’applications et de fonctions de sécurité proposés par Arm Keil et IAR Systems.

Haydn Povey, directeur général d’IAR Systems en charge des solutions de sécurité embarquées, a commenté : « Les tout derniers microcontrôleurs STM32H7 de ST apportent des améliorations spectaculaires, que ce soit sur le plan de la valeur ajoutée, des performances ou de la sécurité. Les fonctions de sécurité, à savoir les accélérateurs de chiffrement enrichis, la protection avancée de la mémoire extérieure et la génération de clés de sécurité, sont indispensables pour satisfaire aux réglementations en vigueur, notamment à la récente norme EN303645. Nous sommes convaincus qu’associée à la suite de sécurité C-Trust, notre suite d’outils IAR Embedded Workench constituera un environnement de développement intégré de choix où les ingénieurs pourront concrétiser le potentiel de leurs conceptions de nouvelle génération. »

Les nouveaux microcontrôleurs de la série STM32H7 (références STM32H723/733, STM32H725/735 et STM32H730 Value-Line) sont déclinés en plusieurs versions et disponibles à partir de 2,83 dollars pour le STM32H730VBT6 (prix unitaire par 10 000 pièces).
* STM32 est une marque déposée et/ou non déposée de STMicroelectronics International NV ou de ses filiales dans l’UE et/ou ailleurs. STM32 est enregistré auprès du US Patent and Trademark Office.

Complément d’information technique
Les nouveaux microcontrôleurs sont basés sur le cœur Arm Cortex-M7 cadencé à la fréquence record de 550 MHz, et s’appuient sur une architecture monocœur pour offrir des performances avancées à un coût optimisé. Parmi les autres caractéristiques permettant aux concepteurs d’optimiser les performances, l’efficacité énergétique et la flexibilité dans un large éventail d’applications, citons :

  • 32 koctets de mémoires cache I (instructions) et cache D (données)
  • mémoire RAM d’instructions étroitement couplées (ITCRAM) avec re-mappage pour un temps de latence nul dans les routines critiques ;
  • blocs FMAC (fonction de filtre) et Cordic (fonctions trigonométriques) éprouvés développés par ST pour l’accélération mathématique ;
  • prise en charge des algorithmes de chiffrement ;
  • périphériques analogiques avancés, dont deux convertisseurs analogique/numérique 16 bits et un convertisseur analogique / numérique 12 bits dans le domaine basse consommation ;
  • interfaces avec les standards et normes de connectivité industrielle les plus courants, dont trois ports FD-CAN, Ethernet et interface esclave synchrone parallèle (PSSI) ;
  • accélérateur Chrom-ART Accelerator™ de ST pour des performances graphiques élevées.

À propos de STMicroelectronics
Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.
Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Contact presse :

Nelly Dimey
Tél : 01.58.07.77.85
Mobile : 06.75.00.73.39
nelly.dimey@st.com

 

  • CoreMark : score comparatif obtenu après analyse du laboratoire de certification du consortium EEMBC (Embedded Microprocessor Benchmark Consortium)
  • Modes de chiffrement basé sur un compteur avec chiffrement par blocs

Language Versions

Change language
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 311

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 324