search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产

意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产

  • 首批完全本地造的STM32微控制器(MCU)正陆续向本地客户交付
  • STM32微控制器的本地化制造进程以STM32H7高性能系列为开端,逐步扩展至侧重性能与安全的STM32H5系列,以及全新的入门级STM32C5系列
article image

中国 – 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 宣布,中国本地制造的STM32通用微控制器现已开启交付。首批由华虹宏力代工的意法半导体STM32晶圆产品已陆续发货给国内客户。这一里程碑标志着意法半导体全球供应链战略的重大进展。公司计划2026年将有更多STM32产品系列(包括高性能、安全及入门级的微控制器)实现本地量产。

 

意法半导体执行副总裁、中国区总裁曹志平表示:”STM32 MCU在本地实现规模量产,体现了意法半导体对中国客户的核心承诺。我们与华虹携手,通过打造一条安全、可靠、更具韧性的本地化MCU供应链,把与全球市场同标准、同性能的产品带给本地客户。未来,意法半导体将继续以更快的速度和更精准的服务,更好满足客户的需求。”

 

通过此次合作,意法半导体成为业内首家依托双供应链体系建立起全球产品统一标准的半导体公司,实现了中国本地生产制造的40nm MCU与其海外产品在设计和技术上的完全一致。公司已打造了一条完全本地化的 STM32 供应链,覆盖从晶圆制造到芯片封装与测试的全流程制造。

 

在前端晶圆制造环节,意法半导体与华虹宏力在长达十五年的合作基础上,进一步深化了双方的长期合作伙伴关系。华虹采用与意法半导体全球晶圆厂完全一致的40纳米嵌入式非易失性存储器(eNVM)技术和质量管控标准,确保本地制造的产品在质量和兼容性上与意法半导体全球标准无缝衔接。封装与测试环节,则由意法半导体自有的深圳封装测试工厂及本地外包封测(OSAT)伙伴共同完成。

 

这一制造模式为国内客户提供了独特的双供应链选择权——既可选用中国本地制造的MCU,也可选择海外生产的型号,且品质全球一致、完全兼容。

 

生产计划 (2026-2027)

 

 

首款基于”在中国,为中国”供应链体系的STM32产品

STM32H7系列

成熟的高性能通用MCU系列,适用于需配备更先进图形显示的工业系统、智能家居系统、个人电子设备及医疗应用等

 

进展:部分H7系列型号已率先开始量产,更多型号计划于2026年底实现量产。

后续产品

 

STM32H5系列

面向高性能的通用系列,兼具更强的性能与安全性,适用于数据中心可插拔光模块,以及广泛的消费与工业系统,包括空调、家用电器、安防系统、泵、照明、电源转换、PC外设及智能手机配件等。

 

进展:计划于2026年底实现量产。

 

STM32C5系列

入门级微控制器系列,主要面向工业自动化、家用电器、电机控制、数字电源、医疗设备,游戏及可穿戴设备等消费类应用。

 

进展:计划于2026年底实现量产。

 

 

 

关于意法半导体

意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为 一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发 产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持 续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现 100%使用可再生电力的目标。 详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn

语言版本

下载

更改语言 下载