search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推进下一代AI工厂800 VDC电源架构解决方案开发

语言版本

下载

related-content

意法半导体推进下一代AI工厂800 VDC电源架构解决方案开发

  • 解决方案依托ST 功率芯片产品组合,整合碳化硅 (SiC)、氮化镓 (GaN)和硅技术与先进的芯片级和封装级定制设计
article image

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)正在开发支持英伟达下一代 AI 数据中心 VDC 电源架构的新芯片设计,现已发布一个新开发的完整的配电系统原型。

随着AI数据处理量快速增加,数据中心对电力需求达到空前水平。传统 54 V 配电系统是为千瓦级机架设计,无法满足新兴的兆瓦级 AI 计算机架的电力需求。为了缓解这一难题,英伟达正与生态系统合作开发 800 VDC 电源架构。800 VDC不仅支持兆瓦级计算机架,还能提高电能效率,减少铜芯电缆的使用量,简化基础设施设计。

依托自有的碳化硅 (SiC)、氮化镓 (GaN) 、硅技术等多样化功率芯片产品组合,结合先进的芯片级和封装级定制设计服务,意法半导体积极开发 800 VDC 电源架构所需的芯片技术。

在OCP 2025峰会上,意法半导体公布了一项重大进展,开发出一款智能手机大小的紧凑型12kW电力传输板。这是一款基于GaN技术的12kW的LLC功率变换器,输入电压800V,开关频率1MHz,已成功完成满功率测试,可连续输出12kW功率,效率高于98%,在50V电压输出时,功率密度高于2,600 W/in³。

功率密度、能源效率、热管理和工作可靠性是部署兆瓦级AI计算机架,同时降低基础设施的复杂性和总体拥有成本的关键所在,意法半导体的电源解决方案解决了这些根本问题和挑战,标志着业界向下一代超大规模AI数据中心的目标迈出了重要一步。

点击这里可以下载我们白皮书中的更多技术内容。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为 一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发 产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持 续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连 接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品 运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现 100%使用可再生电力的目标。 详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn

语言版本

下载

related-content

更改语言 下载 related-content