search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出先进的人体存在检测方案,提升笔记本和个人电脑的使用体验

意法半导体推出先进的人体存在检测方案,提升笔记本和个人电脑的使用体验

  • 新技术强化信息安全和隐私保护,降低日用电量至少20%
  • ST 解决方案整合了先进的飞行时间 (ToF) 传感器和独有的 AI 算法,为用户带来丝滑流畅的使用体验
article image

媒体关系

Alexis Breton
Corporate External Communications
Tel: +33.6.59.16.79.08
alexis.breton@st.com

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 推出全新的人体存在检测(HPD)技术,可以让笔记本电脑、PC机、显示器及配件的日用电量至少减少20%,同时还能加强设备的信息安全性和隐私保护。技术先进的FlightSense™ 飞行时间 (ToF) 传感器,配合独有的人工智能算法,意法半导体的专有解决方案为电脑用户带来Windows Hello快捷登录功能,解放用户的双手。其他功能包括更长的电池续航时间、用户隐私报警或健康状况通知。

 

意法半导体执行副总裁、影像产品部总经理 Alexandre Balmefrezol 表示:“近几年上市的260 多款笔记本电脑和台式电脑采用了ST的FlightSense技术,我们期待看到ST全新的 HPD 解决方案进一步提升设备的能效、安全性和用户友好度。随着人工智能和传感器技术的不断发展进步,以及软硬件集成水平不断提高,我们有望看到更加先进、更加直观的人机交互方式问世。在这个市场中,ST有得天独厚的优势,将继续引领市场趋势。”

 

Yole集团成像业务部首席分析师Florian Domengie博士表示:“随着市场对用户体验、信息安全、个人机器人、空间计算,以及拍照和流媒体提出更高的需求,消费类3D深感技术从2023年开始获得新的发展动力。飞行时间(ToF)技术从智能手机和平板电脑扩展到无人机、机器人、AR/VR头显、家用投影仪和笔记本电脑。2024年,ToF模块的营收为22亿美元,预计2030年将达到38亿美元,复合年增长率为9.5%。现在,市场上出现了尺寸紧凑、价格实惠的多区测距dToF传感器,可以提升笔记本电脑的使用体验,并实现新的用例。”

 

意法半导体第五代交钥匙总包解决方案
意法半导体新推出的解决方案是一个可以快速部署的软硬件一体化系统,基于FlightSense 8×8 区测距飞行时间传感器 (VL53L8CP),配合意法半导体专有的人工智能算法,可实现人体存在检测、多人检测和头部朝向跟踪等功能。这种集成化方法为主机厂商 (OEM)带来一个独特的即用型解决方案,无需额外的开发工作。

 

第五代传感器还集成了其他高级功能,例如,手势识别、手形势识别和通过分析人体姿势的健康监测。

 

意法半导体的人体存在检测 (HPD) 解决方案可以实现以下高级功能:

  • 自适应调节屏幕亮度功能可以追踪头部朝向,当发现用户没有注视屏幕时,自动调暗屏幕,从而降低用电量20%以上。
  • 离席位锁屏和看屏唤醒功能可以在用户离开座位时自动锁定设备,在用户返回座位时,自动唤醒设备,从而提高信息安全性和操作便捷性。
  • 多人检测功能在有人偷看屏幕时向用户发出警报,增强隐私保护。

 

量身定制的AI算法

意法半导体在一个面向大众市场的产品上实施了一个全面完善的人工智能开发流程,涵盖数据收集、标记、清理、人工智能训练以及与数据整合。各种不同的数据源为这个项目贡献了数千条数据日志,其中包括员工连续几个月上传的个人座位信息和移动数据,让项目组能不断地改进人工智能算法。

 

把概念验证 (PoC)模型转化为成熟的解决方案是这个开发项目的一个重大成果,这个解决方案只用 8×8个像素的距离数据,就能检测笔记本电脑用户的头部朝向。这个项目的成功离不开一个严谨的开发流程,其中包括在全球进行四次数据采集活动,在一年内发布了25 个版本的解决方案,对AI 训练数据实施严格的品控。该方法还为VL53L8CP专门开发了一个测距数据预处理方法,设计了四个专用 AI 网络:人体存在 AI、头部朝向 (HOR) AI、手形 AI 和手势 AI。VL53L8CP ToF传感器是这个解决方案的核心技术,能够优化每个测距区的信噪比 (SNR),在取得这些开发成果方面发挥了关键作用。

 

增强用户体验和隐私保护

与以前的基于网络摄像头的用户登录解决方案不同,ToF 传感器不需要捕捉图像或使用摄像头,确保用户隐私得到全面保护。

自适应调节屏幕亮度:

  • 使用 AI 算法分析用户头部朝向。如果用户没有注视屏幕,亮度调节系统会逐渐调暗显示屏,节省电量。
  • 尽可能降低用电量,延长电池续航时间。
  • 适合低功耗应用,包含 AI 算法,可快速集成到现有PC传感器控制器内。

 

离席位锁屏和看屏唤醒

  • ToF传感器可以在用户离开座位时自动锁定设备,在用户返回到座位时,自动唤醒设备,整个人机互动过程无需用手操作。
  • 这个功能提高了信息安全性,保护敏感数据,为用户带来丝滑顺畅的使用体验,解放双手。
  • 先进的过滤算法有助于防止误触发,确保系统不受路人影响。

 

多人检测:

  • 系统可检测到屏幕前方存在多人,如果有人在偷看屏幕,系统会向用户发出偷窥警报。
  • 防止未经授权查看敏感信息,增强隐私保护
  • 高级算法让系统能够区分主用户和附近的人。

 

技术亮点:VL53L8CP: ST FlightSense 8×8 区ToF传感器

  • 基于AI:紧凑的低功耗算法,适用于集成PC机传感器控制器
  • 完整的即用型解决方案,包括硬件(ToF传感器)和软件(AI算法)

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现100%使用可再生电力的目标。
详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Alexis Breton
Corporate External Communications
Tel: +33.6.59.16.79.08
alexis.breton@st.com

更改语言 下载 related-content