search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体将携汽车和工业等技术创新成果亮相2025年慕尼黑上海电子展

语言版本

related-content

意法半导体将携汽车和工业等技术创新成果亮相2025年慕尼黑上海电子展

媒体关系

Fiona ZHU
STMicroelectronics
Tel: +86 10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 将参加4月15日至17日的2025年慕尼黑上海电子展(展位号 N5.601) 。以 “我们的科技始于你” 为展会主题,意法半导体将在2025年慕尼黑上海电子展上,呈现一系列采用了前沿技术的汽车与工业领域的创新产品及解决方案。观众将有机会一睹50余款精心打造的展品,这些展品均是基于对市场动态的敏锐洞察,专为满足不断变化的市场需求而设计。

 

汽车:意法半导体的智能驾驶产品和汽车电子解决方案集成多项先进技术,有助于提高汽车的安全性、可持续性和连接性。在本届慕尼黑上海电子展上,意法半导体将展示三款创新车规半导体产品。

 

首款展品是汽车级GNSS接收器芯片Teseo VI,该芯片于 2025 年推出并重新定义了自动驾驶安全性。这款先进芯片具有多星座定位功能 (GPS、伽利略、北斗、QZSS、IRNSS) 和四频抗干扰技术。作为行业翘楚,意法半导体率先单片集成厘米级定位所需的四频多星座GNSS设计。这种创新设计不仅为公路使用者提供高性价比的精准定位功能,还可以用于新的工业用途,从而扩展自动驾驶汽车的运营能力。

 

此外,意法半导体还将展示两个时尚的汽车模型,让参观者探索半导体在汽车上的更多应用。这两款汽车模型采用意法半导体的两项先进技术:多合一动力域控制器和区域控制器解决方案。参观者将有机会看到意法半导体的创新解决方案如何让汽车变得更安全、更环保、更互联。

 

工业:随着人工智能技术快速发展,人工智能服务器对电源需求日益提高。在本届慕尼黑上海电子展,观众将在ST展台看到一面展示了意法半导体的新一代数据中心基础设施整体解决方案的墙。ST将在该墙面展示一个大功率人工智能服务器电源创新方案,让观众充分了解ST如何优化电源架构和控制算法,实现更高的功率密度和更稳定的电源输出,并为人工智能服务器的高效运行提供可靠支撑。

 

ST还将展示一个大功率冷却系统。该解决方案性能卓越,集成智能监测诊断功能,可实时监测设备的运行状态,及时发现并解决潜在问题,从而减少系统故障,降低维护成本。此外,意法半导体的产品还提高了冷却系统的能效和可靠性,为人工智能数据中心冷却系统带来更高的稳健性、功率密度和能效。意法半导体提供一个系统架构非常出色的整体解决方案,该方案由STM32G431 MCU和三相FOC压缩机驱动器组成,控制三相Vienna PFC仅用一个STM32G431 MCU。

 

另外,意法半导体还推出了基于STM32N6微控制器的高级手势识别系统,主要用于工业制造设备。该微控制器的内部NPU处理器能够运行复杂的手势识别模型,配合VD66GY高灵敏度彩色图像传感器,可以准确捕捉并识别21 个关键手势点位。PLC控制器演示板STM32MP257能够处理这些数据,并控制由15个伺服电机构成的灵巧机械手,实现实时精确的手势响应。这个创新装置展示了意法半导体整合微控制器与先进传感器,实现实时手势识别控制的整合能力。

 

关键技术赋能创新应用:作为一家全球性半导体公司,意法半导体一直致力于为客户提供创新产品,为人们的生活带来积极影响。在本届慕尼黑上海电子展上,ST将首次设立赋能技术展区,展示意法半导体的创新产品技术如何提升用户体验。

 

智能眼镜是展现ST赋能技术的重点展品之一,它有望重新定义智能眼镜的技术进步。这个演示镜具有多种感应和监测功能,能够增强用户交互体验。运动跟踪和头部运动检测是通过嵌入式MEMS惯性传感器(IMU)实现的,姿势和手势识别是由 VL53L5CX多区飞行时间传感器实现的。此外,该眼镜可以提供精确的运动跟踪和头部运动识别结果,同时保持低功耗,并提供算法库。

 

ST还将展示Meta-bounds公司采用STM32N6开发的AR眼镜,这是首款突破 35 克重量极限的智能眼镜,内置先进近眼显示系统,提供丰富的基于人工智能的用户体验,充电一次最长可用10 小时。STM32N6微控制器是一项AR眼镜技术突破,卓越的神经处理器 (NPU) 和图像信号处理器 (ISP) 为超轻AR 眼镜带来先进的功能。

 

为了展示意法半导体广泛的产品组合及其先进的赋能技术,意法半导体将在慕尼黑上海电子展上展示更多创新产品,例如,应用于STM32手表平台的非接触式FOTA、数字车钥匙端到端解决方案、意法半导体的边缘 AI 解决方案等。

 

现场演讲

除了精彩纷呈的产品技术展示外,意法半导体的专家还将在展会期间发表7场演讲,涵盖各种话题,让参观者有机会深入探索塑造技术未来的新趋势和技术创新:

  • STM32N6:边缘AI的‘芯’力量,开启智能新世界
  • 重新定义高精度定位
  • ST60非接触连接,打开机器时代运动“无线”想象
  • STM32在数字电源及储能中应用
  • STM32WBA6 – 创新技术驱动消费类IoT设备智能化升级
  • 意法半导体功率器件在电机的应用
  • ST 在大功率热管理系统中的电机控制系统方案

 

如需进一步深入了解,欢迎莅临 2025 年慕尼黑上海电子展 意法半导体展位(展位号:N5.601)。参观者还可以访问意法半导体官网的活动页面,了解更多详情。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现100%使用可再生电力的目标。
详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn

语言版本

related-content

媒体关系

Fiona ZHU
STMicroelectronics
Tel: +86 10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 related-content